Dragonfly 公司的新型悬停系留无人机如何突破海上通信限制?
DPI 系留式无人机将通信天线提升至 500 多英尺高,将海上通信线路从 8 英里增加到近 30 英里,提升至 3 倍之多。
播客主持人 Robert Gendron,产品开发副总裁
在这档播客节目中我们采访了 VoltServer(美国)的产品管理总监 Luke Getto。VoltServer 的专利“数字电力™”(DE)是一种更高效的远距离供电方式,具有极高效率。他们的数字电力解决方案正在彻底改变当今智能建筑、体育场馆和垂直农业的供电方式。
数字电力不仅高效,而且安装更安全、更便捷、更经济。Luke 谈到目前如何使用数字电力,对未来的影响以及今后使用数字电力的潜在新机会,是否有消费者应用以及这对传统配电方法意味着什么。
Dragonfly 公司的新型悬停系留无人机如何突破海上通信限制?
DPI 系留式无人机将通信天线提升至 500 多英尺高,将海上通信线路从 8 英里增加到近 30 英里,提升至 3 倍之多。
现在启程登上通往未来的航班,乘坐碳排放更低的 Ampaire 混合动力飞机
Ampaire 正在开发将引领行业走向全电动未来的混合型电动飞机,实现零碳排放和更绿色的未来。
什么是 "数字电力"?它与 Tesla 和 Edison 的交 – 直流电相比有何优势?
Voltserver 通过数字电力™ 实现真正的数字化转型。
重新定义电力分配方式
Voltserver employs Vicor’s BCM6123 fixed ratio bus converter in the receiver portion of the Digital voltage system
捕获海洋能
Ocean waves breaking around the world’s coastline can deliver as much as the 2 – 3 million megawatts of total power
能源发电新浪潮
Wave power has lagged behind solar and wind, but it has perhaps the greatest potential
C-Power 和 Vicor 为海上应用提供高效、可再生的能源
Power systems that perpetually generate and store 10W to 1MW from ocean waves
Vicor 为移动机器人及无人机下一代无线充电的强劲电源需求提供有力支持
The next generation of robotic productivity replies on power dense modules to support autonomous, wireless charging
如何在汽车电源系统设计中做出重要利弊权衡
Electric vehicles can use up to 20X more electrical power than a traditional internal combustion engine vehicle
PSDcast – 机器人和无人机产品的自主无线充电将重塑自动化生产的未来
How to build and power autonomous wireless charging for robots or battery at any station, enabling the maximum up time
分布式电源架构在汽车市场有何优势?
Decentralized power is a phenomenon that's starting to hit the automotive sector
采用 48V 电池
Vehicle electrical requirements for modern EVs and hybrids adopt the 48V battery
与 Robert Gendron 的 5 分钟 AI 讨论
Robert Gendron discusses power and Artificial Intelligence (AI).
与 Ian Mazsa 的 5 分钟 AI 讨论
为人工智能系统和 GPU 供电需要什么?
Reducing energy costs for AI systems