Dragonfly 公司的新型悬停系留无人机如何突破海上通信限制?
DPI 系留式无人机将通信天线提升至 500 多英尺高,将海上通信线路从 8 英里增加到近 30 英里,提升至 3 倍之多。
Dragonfly 公司的新型悬停系留无人机如何突破海上通信限制?
DPI 系留式无人机将通信天线提升至 500 多英尺高,将海上通信线路从 8 英里增加到近 30 英里,提升至 3 倍之多。
高性能 PCB 布局和散热设计技术
This workshop will cover important aspects of PCB design to maximize heat transfer and minimize power delivery impedance and losses
正确完成模块化 DC-DC 系统设计
You will learn topics such as input and output filtering, protections, compatibility with the source and load dynamics
现在启程登上通往未来的航班,乘坐碳排放更低的 Ampaire 混合动力飞机
Ampaire 正在开发将引领行业走向全电动未来的混合型电动飞机,实现零碳排放和更绿色的未来。
什么是 "数字电力"?它与 Tesla 和 Edison 的交 – 直流电相比有何优势?
Voltserver 通过数字电力™ 实现真正的数字化转型。
CCell wins 2022 Elektra Award for Power System Product of the Year
CCell is reversing global coastal erosion by accelerating the growth of new coral reefs using renewable energy and Vicor power modules
Radiation-tolerant power electronic systems are hard to design
Optimizing the power distribution network (PDN) is very critical when dealing with high currents consumed by modern ASICs, FPGAs, CPUs and GPUs
Power modules offer new possibilities for uncharted EV power challenges
Economically, there is a lot hanging in the balance with automotive electrification. It may be the most important power challenge of our time
垂直供电助力尖端数据处理
新的发展对电源系统设计者提出了管理 PDN 阻抗压降、瞬态性能规范和功率损耗的挑战。
Vicor 公司荣获“2022 马萨诸塞州年度制造商”称号
在首座 ChiP™ 制造工厂开业后,Vicor 已成为马萨诸塞州公认的制造领先企业
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的标准化防御平台的未来
使用开放标准化电子系统以提高互操作性、可扩展性、可靠性,降低系统成本,并尽量减少定制电子设计数量
航空航天与国防的常见问题
关于 Vicor 电源解决方案在航空航天与国防应用中的常见问题汇编
航空航天与国防术语表
一份全面的常用航空航天与国防术语表
Vicor 提供电源转换突破,为机器人革命提供动力
OLogic 结合 Vicor 公司先进的集成式电源模块推动新一代移动机器人
2022 开放计算中国技术峰会
车载充电器是双赢解决方案
重新定义电力分配方式
Voltserver employs Vicor’s BCM6123 fixed ratio bus converter in the receiver portion of the Digital voltage system
重新定义汽车供电网络
使用符合车标的高密度 DC-DC 模块对电动车的高压电池进行转换,为汽车制造商节省了重量和空间
利用可再生能源加速珊瑚礁生长应对海岸侵蚀
PRM 和 VTM 组合可让合理的高压 DC 以高效的方式在相对较高的电流下转换为相当低的 DC 电压
Vicor 电源模块推动卫星互联网星座
Vicor 高效率、高密度、大电流的解决方案在新的太空模型中发挥了良好的作用
前往电动汽车快速充电站充电吗?请先暂停
您正应对电动汽车 400V 和 800V 充电困境吗?Vicor 提供最可靠的方式来消除任何DC快速充电站的兼容难题
Vicor 公司称其美国 "ChiP "工厂为行业首座
即使在最恶劣的环境中,像这样的 Vicor ChiP 电源设备也能持久耐用
Vicor ChiP 工厂 - 自动化与可持续生产
Vicor 垂直集成工厂采用专利工艺,使 Vicor 能够生产制造高质量、低成本和可靠的电源模块
世界首座 ChiP 制造工厂
Vicor 正为我们的员工与客户向未来投资
Vicor 完成 95,000 平方英尺的 ChiP 工厂扩建
新的 ChiP 工厂采用拥有专利的制造工艺使 Vicor 电源模块与众不同,实现最密集电源和能源效率解决方案
高密度模块化电源系统的 PCB 布局与散热设计
用于人工智能处理器的高密度负载以及超级计算已经变得成熟和快速,我们必须继续推进电源组件的容量
国防电子支出寻求在关键应用领域克服 COVID-19 挫折的方法
专业经验和功率密度推动新的移动机器人技术革命
Ologic 和 Vicor 合作进行机器人设计。 了解 Vicor 的高密度电源模块如何成为推动全新移动机器人创新关键
固定比率转换器在大功率供电系统中的用武之地
固定比率转换器的密度和效率在实现PDN架构提供高性能方面起着关键作用
救生系留无人机在功率和通信技术上得到提升
最初设计的 DC-DC 转换器很重,消耗过多的空间。Vicor 轻型 DCM 为该应用提供理想的功率和重量
开启超级计算性能
Vicor 为需要更多效率和功率的传统系统提供一个简单的选择:使用双向 NBM™ 非隔离母线转换器
如何复刻 12V 汽车电池
Vicor 高密度母线转换器模块技术实现理想的电动汽车架构
使用更小、更轻的电源模块促进汽车电气化
纯电动汽车与插电式混合动力电车的销售量正在迅速增长
研究预测:高密度电源需求随着新太空任务而激增
卫星电源设计师必须提供比传统系统多 20-30 倍的电流,同时减少电源传输网络的尺寸、重量和成本
Rob Russell 分享他对近地轨道和中地轨道卫星部署的行业未来见解
Rob Russell discusses the trends in the LEO and MEO satellite market with Pat Hindle at Microwave Journal
边缘计算在可扩展的微型数据中心使用模块化电源
HIRO 边缘计算应用提供实时数据以改进脑外手术技术。了解 Vicor 电源模块如何满足高性能需求
优化供电网络
优化供电网络(PDN)不可避免地以系统的让步而告终。使用电源模块,让步更小,性能更佳。
利用模组化电源打造更好的无人机
Vicor modules are power dense and lightweight, can easily scale as well as being flexible, while optimizing payloads and increasing flight times for UAVs
新型高密度电源解决方案帮助全球网络连接成为现实
地面宽带无法跟上对互联网带宽的需求。了解电源模块如何使卫星填补这一空白
太空与卫星常见问题(FAQs)
相信电源专家 Vicor 能帮助您解决您在太空中最棘手的 LEO 和 MEO 卫星电源设计难题。
数字电力能够在远距离情況下安全传输电能
与以太网供电相同,Digital Electricity™ 可使用低成本、现成的数据电缆在长距离(长达 2km)内安全地传输高达 2kW 的电力。
为海浪能采集实现重大工程突破
采集海洋能,为海上资源提供可靠的、经济的海洋能源发电和存储、海上数据与通信服务。
功率密度:实现全球网络覆盖难以察觉的关键技术
从专家那里了解为中低轨道卫星供电的快速发展趋势,用于当今太空中先进的通信网络
2022 国际汽车设计工程展,2022 年 4 月 5 日 - 7 日
Vicor presented three new power-dense approaches for powering xEVs
为新太空应用提供更高的功率密度和低噪声
为太空通信应用提供最佳功率和低噪声所需的专利电源设计技术和架构
无人机在自然灾害中实现救生通信
Fukaden 无人机正在为救生人员提供快速、可靠的移动通信服务
模块化设计促进汽车电气化
类似于以太网供电,数字电力使用经济的、现成的数据电缆能够在长距离(长达 2km)范围内安全传输高达 2kW 电力。
为新太空设计供电网络的挑战与设计考量
了解设计一个更好、更可靠的供电网络的基本知识,为 LEO 和 MEO 通信卫星提供顶尖性能。
Vicor 与 Voltserver™ 合作开发数字电力
数字电力可帮助运营商能够使用现成的数据电缆在 2km 范围内安全传输高达 2kW 的电源。Vicor 提供 DC-DC 转换。
2022 年能源预测:超密集供电网络正在重塑未来
无人机和机器人正在被部署到更多危险类型的移动作业中。Vicor 功率密集型模块使这些应用的供电变得容易。
数字电力为电力传输带来智能性与安全性
Digital Electricity™ 提供了低电压的优势,同时具备交流电的功率和远程性能(长达 2km)。Vicor提供 DC-DC 电源转换。
“新太空”需要高密度电源,才能跟上预计 20 倍的增长步伐
What will it take to achieve global Internet coverage? A lot of power. Learn how Vicor is helping increase internet bandwidth 20x over the next 10 years
耐辐射的电力电子技术是填补卫星基础设施缺陷的关键
Vicor 的创新电源解决方案帮助数十亿入接入高速互联网,为那些被限制或无法接入网络的人提供宽带连接
帮助美国海军将海浪转化为持续的电能
Vicor and C-Power unlock new opportunities for U.S. Navy using C-Power’s SeaRAY which provides localized power-generation and data services at sea
将 12V 电池缩小一半并保持冷启动?
How much space and weight could you save by sizing the 12V battery correctly to meet your always-on use cases? Learn how much when using power modules
太空术语表
用这个方便的太空、卫星术语词汇表来学习星星的语言
优化高密度电源设计:模块化与分立式孰优孰劣
There are several important design variables to consider when evaluating the power module design process
捕获海洋能
Ocean waves breaking around the world’s coastline can deliver as much as the 2 – 3 million megawatts of total power
能源发电新浪潮
Wave power has lagged behind solar and wind, but it has perhaps the greatest potential
HIRO 提供紧凑、可扩展的边缘计算
Edge computing is critical to realizing the full potential of artificial intelligence (AI), machine learning and Internet of Things (IoT)
使用老式的硅 MOSFET 增加功率密度
Minimizing tradeoffs and workarounds using high voltages and modular power approach to power systems design give longevity to the Si MOSFET
与 Vicor 合作,加速汽车电气化
Overcoming hurdles with fast charging, converting high voltage and bridging 12V and 48V applications
集群式 AI 处理器供电方案
Vertical power enables up to 100kA of current and multi-rail core voltage delivery
C-Power 和 Vicor 为海上应用提供高效、可再生的能源
Power systems that perpetually generate and store 10W to 1MW from ocean waves
12V 铅酸电池即将退出市场?
充分利用电动车高压电池,更有效地提供 12V 电压
面向新太空应用的紧凑、高密度、高效率 DC-DC 轉換器
卫星运营商正在提供复杂的机载处理能力
Digital Electricity™ 实现真正的数字化转型
建筑物、农业以及露天体育场的数字化,需要部署智能边缘传感器,以便将实时数据传输至云端。
汽车电气化:48V 就是新的 12V
A vehicle has many different power requirements. A modular power approach is inherently more flexible and scalable, able to address these challenges
利用模块化供电网络提升无人机能力
The growth of UAVs is also being driven by new applications, with both commercial and defense UAVs requiring more functionality to meet these needs
为兼容电动汽车基础设施铺平道路
车载转换使电动汽车能够在任何电站充电
无人机的模块化供电网络
The key challenge we see facing engineers today is the demand for smaller, lighter-weight designs that deliver higher power
为高性能计算提供强大动力
Factorized Power Architecture delivers lower core voltages and higher core currents while providing lower losses and higher efficiency
使用模块化电源加速 xEV 发展
Overcome three key hurdles to electrification, including decentralized 48V power distribution and 400V/800V charging compatibility
面向系留无人机应用的 DCM
Tethered drones can be demanding as weight reduction is a critical requirement. Vicor DCMs create an optimum solution for this type of application
利用海浪为远程海洋应用供电
Oceanographic exploration is challenging because of unpredictable environmental conditions
使用模块化电源构建更好的机器人
Real-word examples of using modular power in robots
Dragonfly Pictures 公司无人机将舰艇直线对传式无线电通信范围扩大近 4 倍
Deploying 800V high voltage power enabled the tethered UAV to minimize losses and drag by using a thinner, lighter tether cable power
燃料电池供电无人机使用电源模块提供 4 倍的飞行时间
Hydrogen fuel-cell-powered drones use high density power modules for overseas humanitarian missions. The innovative PDN provides 4x flight times.
设计机器人动力架构前需要考虑的六个问题
Power dense modules are the optimal robotics solution that deliver compact, lightweight and scalable power that is efficient and flexible
汽车电气化竞争:获胜的途径
To achieve their aggressive electrification goals, OEMs need to innovate their power delivery networks using high density, scalable power modules
创新电源模块封装
Power module packaging is a unique differentiator that has enable Vicor to increase power density by more than 500x in 40 years
使用模块化供电网络推动移动机器人的发展
Guide to developing better PDNs to meet the needs of today’s robotics systems
电源系统设计工具: 快速简便地配置完整、高效率、紧凑、多项输出的电源系统
Designing your power system and/or choosing the right module is as easy as entering your input and output power and your basic system requirements
WiBotic 和 Vicor 为机器人提供自主无线充电
Wibotic’s adaptive matching system underpins innovative approach to enable more robotic fleet productivity. Vicor power modules support wireless charging
氢燃料电池供电将无人机的飞行半径扩大 4 倍
Hydrogen fuel cell drones deliver 4x duration of lithium ion batteries. Vicor power modules enable Doosan’s innovative, efficient power delivery network
电源解决方案减少超声波管道检测停机时间案例研究
Power solution reduces downtime by upgrading the sensors, cameras and onboard processors
Vicor 为移动机器人及无人机下一代无线充电的强劲电源需求提供有力支持
The next generation of robotic productivity replies on power dense modules to support autonomous, wireless charging
基于模块的紧凑型高压供电网络助力克服系留无人机供电系统的挑战
Optimizing tethered UAV performance by deploying compact, module-based power delivery network. High voltage enables thinner, lighter tethered cable
无线充电让无人机翱翔长空
Wibotic and Vicor partner to deliver enhanced power systems that drive autonomous wireless charging for optimal robot and UAV performance
模块化水下机器人迅速适应当前危险的水下任务
VideoRay’s modular design approach offers unprecedented flexibility to quickly design ROVs for custom missions
如何设计模块化 DC DC 系统,第 2 部分:滤波器设计
如何设计模块化 DC DC 系统,第 1 部分:四个阶段的设计
如何设计模块化 DC DC 系统,第 5 部分:负载考虑因素
如何设计模块化 DC DC 系统,第 4 部分:安全保护系统
如何设计模块化 DC DC 系统,第 3 部分:稳定性分析与解耦
一款适用于所有机器人的无线充电器
As robotic fleets reshape logistic, delivery and inspection industries the demand for more efficient and flexible charging solutions is increasing
高密度、模块化供电网络优化移动机器人性能
Fixed-ratio and high-efficiency buck and buck-boost converters enable more range, duration and payload
机器视觉系统在相同的空间中拥有更大的能量
Machine vision systems have dramatically increased the throughput and quality of products built on automated production lines by improving accuracy
用医学膝关节手术机器人改进手持工具的人体工程学
Miniature robotic tools can facilitate a reduction in the scope of medical surgery
宽输入电压为高架龙门吊机器人催生非接触电源解决方案
Many factories specializing in the fabrication of heavy objects can benefit from an overhead gantry with robots
高效率转换器助力最大限度延长运行时间
High efficiency converters help maximize run-time
下水道检查机器人的轻量级低噪声解决方案
Power more sensors without increasing weight to improve autonomy, mobility and AI (allowing deep learning) is enabling inspection robots to replace humans
增加巡逻,减少充电的安防机器人
The addition of sensors like LIDAR, together with sophisticated onboard AI processors, has allowed autonomous robots to interact more safely with humans
更轻的电缆为系留无人机开辟全新市场
Power modules support high efficiency tethered surveillance drone that can detach and fly free to track and chase
面向航空产业的环保电力系统
高性能电源模块封装的特性
Power module packaging, has been a unique differentiator for Vicor since its inception
机载电源达 11kW,尺寸堪比平板电脑
An upgrade to a high-altitude long endurance (HALE) UAV platform included fitting a new, higher-resolution, longer-range radar and improving the telemetry
平均功率技术节省成本
Power averaging saves cost
在恶劣环境下可靠运行
When drilling for ore at shallower sites complexity and cost can be significantly reduced using a motor driven helical screw drill bit
DC-DC 变压器助力延长系线
DC-DC transformer facilitates implementation of longer tether
在极低电压下提供大电流
Delivering high current at very low voltage suits the need for a small, robust and reliable low profile power solution for antennas
双向转换器将电池阵列缩减为一个电池
Solid-state X-ray technology allows X-ray scanners to be portable and battery operated, enabling medical staff to check patients in any location
高密度电源助力隐藏 5G 室内小型蜂窝基站
高密度电源助力隐藏 5G 基站
面向 UAV 的全球首款商用氢燃料电池组
Industry-leading UAV flight range
强大的模块化电源
Power delivery networks are rapidly changing, and their power requirements require a wide portfolio of modules to enable the maximum.
采用模块化电源迎接高功率航空航天与国防应用的挑战
国防与航空航天:为具有尺寸、重量及功耗限制的前沿技术提供强劲动力
电源系统配置工具用户指南 602
世界首个大型房车锦标赛进入混合动力时代
New hybrid engine features an innovative, ultra-lightweight, 48V lithium-ion-based battery pack and intelligent power management system
将 400V 转换为 SELV 系统电源
Ian Mazsa sits down with EE Journal to discuss best practices and benefits of using high voltage power
创新供电网络
Every electronic piece of equipment or system has a power delivery network (PDN)
系留无人机电源匹配
Discover new techniques using real-world applications to develop system architecture and select power components to fulfill conversion needs
当今的汽车需要更大的电源和更轻的重量
新型系留无人机彻底改变了机动性和远程通信
Tethered multi-rotor drones are designed to track and follow mobile host platforms under the most extreme weather conditions
用PRM设计大功率并行阵列
BCM 将高压电池转化为 SELV 系统
Eliminate intermediate energy storage in EV power architectures. Read this Vicor white paper on BCM Selve systems
系留无人机供电设计指南
To upgrade features in a UAV increases the payload weight, so your power supply need to be power dense, scalable flexible to accommodate change
航空产业的环保电源系统
提高 48V 配电性能
Traditional power delivery networks (PDNs) are under tremendous pressure to deliver higher performance
避免常见的 AC-DC 设计缺陷
This webinar focuses on AC-DC front-end considerations, inrush current considerations, requirements of PFC, and passive and active PFC
如何在汽车电源系统设计中做出重要利弊权衡
Electric vehicles can use up to 20X more electrical power than a traditional internal combustion engine vehicle
消除电动汽车供电架构的中间储能
高密度 DC-DC 转换器提供 22A 的电流,可为 MIL-COTS 提供 Sn/Pb BGA 选项
采用可再生能源和分比式电源加速珊瑚礁的生长
Precise power conversion and regulation of renewable energy
Vicor 电源模块为电动汽车提供充电、供电和转换支持
供电网络将何去何从
收割、搬运和配送机器人的最高效供电
Learn how Vicor delivers high power with efficiency and reduced weight for various robots
用更小、更轻的电源模块加速汽车电气化
Learn how to overcome hurdles with fast charging, converting high voltage and bridging 12V and 48V applications
Phasor 使用分比式电源架构实现强大的移动宽带连接
Phasor 使用分比式电源架构实现强大的移动宽带连接
分比式电源加速珊瑚礁恢复
PSDcast – 机器人和无人机产品的自主无线充电将重塑自动化生产的未来
How to build and power autonomous wireless charging for robots or battery at any station, enabling the maximum up time
采用高效、 可扩展的电源组件打造电动航空产品
Escalating concern over rising carbon dioxide (CO2) emissions is driving worldwide demand for more pure electric vehicle and hybrid electric vehicles
48V 是汽车电源的未来
无线充电为机器人和无人机提高新一代生产力
Robotic and unmanned vehicle (UV) fleets are reshaping the future of automation and production
分布式电源架构在汽车市场有何优势?
Decentralized power is a phenomenon that's starting to hit the automotive sector
Redefining power delivery architectures with fixed‑ratio converters
日益发展的电源及高级散热技术如何融合,满足人工智能、超级计算及云数据中心的需求?
使用 48V 分布式电源架构解决汽车电气化难题
There are many electrification choices, but most manufacturers are opting for a 48-volt mild-hybrid system rather than a full-hybrid powertrain
Power Electronic Tips: 固定比率转换器非常适合大功率供电系统
Electronic Specifier: 电源产品的十字路口
Mouser: DC-DC 转换器提供优异的电源系统性能和连接性
With its high frequency zero voltage switching (ZVS) topology, DCMs consistently deliver high efficiency across their specified input line range
Mouser: 高功率、零电压开关 DC-DC 转换器始终提供高效率
The Vicor DCM3623 family are isolated, regulated DC-DC converters, operating from an unregulated, wide range input to generate an isolated output
Mouser: 新型 DC-DC 电源转换器充分满足最严格的轨道交通车载应用需求
The Vicor DCM2322 family of isolated and regulated DC-DC converters provide high efficiency and high power density for rail, defense, aerospace, and more
Digi-Key: 为现代轨道系统供电
The DCM2322 is an isolated, regulated DC-DC converter enabling high-frequency, zero-voltage switching that has a low-profile design with high-density filtering
Mouser: 双向 48V 至 12V 转换支持 98% 的峰值效率
The NBM2317 bridging converter for 12v and 48v systems enables cost-effective high-density and high-efficiency
Mouser: 高效率负载点稳压器
The PI3523 ZVS Switching Regulators are high-efficiency and integrate the controller, switches, amplifiers and support components in a high-density LGA system
Mouser: 直接至负载点的宽范围稳压器
Digi-Key: DC-DC 转换器,可为创建更小、更轻、成本更低的电源系统提供所有必要的性能及特性
The DCM3623T75H53 module leverages the thermal and density benefits of Vicor ChiP packaging technology, allowing customers to achieve cost effective power solutions with previously...
Digi-Key: 高性能降压稳压器可在不降低吞吐量的情况下缩小尺寸
PI3325 ZVS buck regulators are highly integrated system-in-package regulators that integrate the controller, power switches, and support components in a 10 x 14mm LGA package
采用分布式 48V 电源架构解决汽车电气化难题
分比式电源架构:实现板载电源的高密度和高效率
Factorized power is shorthand for a Factorized Power Architecture (FPA) used when high-current board-mounted power is needed
电源系统设计: 少即是多
Bodos: 打破汽车内部的传统电力供应
采用 48V 电池
Vehicle electrical requirements for modern EVs and hybrids adopt the 48V battery
迎接现代铁路的电源挑战
Michael Schipani sits down with Amelia Dalton, Host of Chalk Talk (EE Journal) to discuss the power challenges and trends within the rail industry
Digi-Key: 将 12V 高效桥接至 48V
Bridging 12V to 48V, the Vicor NBM2317 is a non-isolated, fixed ratio, DC-DC bidirectional converter that uses a unique switching topology and packaging
DCM 设计指南
SM-ChiP™ 回流焊接建议
带稳压调节的功率平均设计方法:脉冲负载的理想供电方案
Power averaging for configuring a system to power pulsed loads allows the designer to build a system that is small, power dense and very efficient
一种更加简便高效的方法让您的 LED 运行更加明亮,寿命更持久!
LED video wall technology is expensive to deploy and maintain. But better power design can improve performance, efficiency and long-term success
设计永不失效的快速启动电源应用
快速启动电源系统的运行速度可高达10ms
VITA 62 增加了现有的机载电源所需的功率规格
VITA 62 3U 电源并联运行
VITA 62 电源 270VDC 输入 I2C™通讯
EDN: Vicor 为人工智能和汽车提供动力
PMBus® 接口和配件用户指南 (用于适配器型号 I2C-ADAPTER-A02)
VIA™ 封装 PMBus® 接口和配件用户指南
GQFN SiP 焊接建议
ECN: 对更小、高性能电源和模块的需求增加
Dr. Vinciarelli receiving the prestigious 2019 IEEE William E. Newell Power Electronics Award
PI358x-00-EVAL1 ZVS 稳压器 30 – 60VIN ZVS 降压评估板用户指南
ZVS 降压和升降压稳压器, 10 x 10mm和10 x 14mm LGA/BGA组件的装配指南
使用多个部件构建更智能的超宽 DC-DC 转换器解决方案
通用解决方案通常可让情况简单化。但在选择超宽 DC-DC 电源时,这种方法无法获得最佳结果
设计军用级别的快速启动电源应用
In the field of battle milliseconds can be the difference between success and failure. Learn what it takes to design a flawless rapid-start power system
PFC MicroSTM 功率因数校正 AC-DC 转换器
PFC MicroTM 功率因数校正 AC-DC 转换器
QPI-x-EVAL1
QPO-1-EVAL1
QPO-2-EVAL1
PFC MiniTM 功率因数校正 AC-DC 转换器
QPI-12-CB1-评估板
云台系统的图像稳定性提高了车载光学瞄准器的性能
为什么电源设计要转为 48V?
To power the next generation of data centers, electric vehicles and AI-driven technologies, industries are moving to 48V power
为现代铁路应用设计电源系统
This webinar explains the market pressures on engineers developing power systems for the rail industry and ways to overcome the technical challenges
您的电源系统没有通过传导EMI测试 — 现在该怎么办?
This webinar focuses on techniques to help identify the real source for EMI test failure quickly, and how to reduce their noise spectrum
VIA™ 和 ChiP™ 模块的热管理
可扩展的,低重量的DC-DC解决方案,用于机载雷达的高电容负载
面向系留无人机应用的 DCM
NBM2317 SM-ChiP™(非隔离母线转换器模块) 评估板用户指南
直接红外对抗的光学电路运行冷却器,同时满足严格的电磁干扰规范
射频放大器的电源电压在跳频过程中得到很好的调节,为便携式无线电提供了安全的通信
组件双面散热时代的散热设计
The need for greater energy efficiency, higher output and increased density must be met despite reducing design cycle times to shorten time-to-market
电源系统设计人员的逐步安全设计
This paper explains how power designers can use these steps to remove the stress of safety certifications for their next design
Bodos: 处理电源系统设计中的中后期变更
高密度、模块化供电网络优化移动机器人性能
New AC-DC system architecture based on fixed-ratio bus converters is described and analyzed along with its benefits and trade-offs
在并行DC-DC转换器阵列中减少不需要的输入拍频
In critical applications, where power supply failure can be catastrophic, fault-tolerant power supplies use N+1 similar converters to provide a very high level of reliability
Electronic Specifier: 为人工智能计算做准备
母线转换器在稳压 DC-DC 应用中的使用
FPA™ (Factorized Power Architecture™) has provided leverage in solving demanding power challenges which call for high levels of efficiency, power density and superior power handlin...
Vicor 电源组件如何实现功率平均
As system power levels increase, many power designers are finding it difficult to stay within space and weight constraints. Designing the power system for the average power can be ...
使用 Yeaman 拓扑消除 PFC 单转换线路纹波
The main characteristic of this topology is to separate the output voltage regulation function from the bulk power‑conversion function, as it is used in DC‑DC converters
宽输入电压范围实现电池的充分利用,增加无人机的航程
处理不同的动力需求,使无人机适应不同的有效载荷要求
PI31xx-xx-EVAL1 ZVS 隔离 DC-DC 转换器评估板
电力元件设计空间中的实用的电磁干扰控制
电源设计的电气安全
This webinar presents a checklist of things to consider about safety when working on your next power design
下一代汽车的动力困境
Electric, hybrid electric, driver assistance systems and infotainment are creating new power demands for automotive manufacturers
高密度、模块化供电网络优化移动机器人性能
The top reasons for not completing designs on time include the demand for increasingly higher-performance and a lack of engineering resources and skills
推荐最大压缩力的散热器
高性能 ZVS 降压稳压器消除 在宽输入范围负载点应用中 提高功率吞吐量的障碍
当前更高性能应用的要求已超出了常规稳压器能达到的范围
微处理机核电源中不连续导电模式 ZVS 升降压拓扑的控制
In this paper, the authors navigate the design challenges one encounters implementing such a voltage regulation scheme that are not seen in the traditional continuous‑conduction‑mo...
在热计算中使用电路模型
Vicor 电源组件的散热模型
Vicor 电源组件的散热模型
在热计算中使用电路模型
专门为Micro, Mini, Maxi转换器、VI-200、MI-200、VI-J00、MI-J00 转换器系列创建高压输出
为什么电源设计转用 48V?
正弦幅度转换器的逆向模式应用
The power electronics industry is seeing the re-emergence of DC high-voltage distribution in place of AC systems of power transmission within advanced machines and installations
如何避免电源系统设计的“隐形成本”
设计您的电源系统成本太高了吗?分比式电源设计可能更昂贵。了解使用模块化方法进行设计的更多好处
PFC MegaPAC-ELTM PFC MegaPAC-HPELTM 功率因数校正 AC-DC 转换器
PFC MegaPACTM 功率因数校正 AC-DC 转换器
HV ChiP BCM® 反向启动电路
Vicor 和 3M 公司演示液浸冷却技术的优势
Vicor and 3M demonstrate the benefits of liquid immersion cooling
电源系统设计工具用户指南
IBC™ 的筛选注意事项
微型 DC-DC 转换器系列隔离式远端采样补偿
提升 VI Chip® 母线转换器阵列的轻载效率
使用 FARM AC 前端模块的离线供电
故障管理电路
设计 BCM® 预充电电路
Gyoukou 超级计算机采用 48V 分比式电源
Watch the demonstration of Gyoukou, the ExaScaler/PEZY ZettaScaler-2.2 liquid immersion cooling supercomputer
DC MegaPACTM DC-DC 转换器
转换器之间的功率共享简化了光分组传输系统的远程升级
减小电源的重量和尺寸可以增加拴系机器人的有效载荷
AC 输入可替代现有 PBX 系统中的现有 DC 解决方案
分布式天线系统 — PoE
完整的N+1解决方案维护了网络安全AC-DC电源的正常运行时间
高电源效率通过以太网提供可靠的电源
为高科技4K摄像机供电克服了尺寸、重量和电磁干扰要求
在故障状态下,远程无线电设备可以更好地分配通信流量
100%可靠回程通信使用的阵列占用面积只有52.97平方厘米
纤薄的 AC-DC 解决方案允许分布式天线系统在无风扇情况下高温运行
无风扇电源解决方案为天线阵列实现快速、可靠的数据覆盖
4G 远程无线电单元扩展了偏远地区的移动信号覆盖
传导冷却解决方案可实现真正便携的网络测试设备
在更宽的流量范围内工作时,工业流量计更精确
AC-DC 解决方案让防爆相机图像在各种照明条件下变得更加清晰、锐利和精确
Maxi, Mini, Micro转换器:PR 引脚
使用分比式电源架构改善自动测试设备速度及吞吐量
使用分比式电源架构提高工业焊接激光器的速度和精度
双向 DC-DC 转换器可在电网与家用储电电池之间轻松传输电源
电源解决方案可在极端温度下工作,让LED照明更亮、更持久
高压母线转换器大大降低了户外场馆照明的安装成本
科学仪表可在不影响设备尺寸的情况下,获得两倍的电源
最大限度降低大量布线增加的重量、尺寸和输电损耗,可提高系留无人机的性能
车载广告显示屏启动时减缓电流峰值进程可减轻供电压力
将传统 DC 转换器功能分离,可提高 3D 打印机的速度和精度
母线 Wi-Fi 在恶劣环境下仍可获得高效可靠的供电
一种数码摄影机的解决方案可适应不同的车辆电压
火灾控制单元可在提高功能性的同时,使用 DC-DC 电源及电池备份
可扩展电源解决方案可使船舶仪表在极端环境下工作时保持高精度
为医疗手推车处理各种用户定义的输出电源需求
电源尺寸缩小可让医疗诊断设备在相同的空间中提供更多功能
可扩展电源解决方案可为光学分拣中的各种机器匹配特定的功率
管理电源热量可使轨道信号发送更可靠
使用宽输入输出范围稳压器可提高激光雕刻机的速度、精度、分辨率和对比度
5kW 系留无人机在系线上使用更大的电压,可提高飞行高度和飞行范围
巨大的视频墙显示屏使向支持组件的更高电压母线过渡变得可行
PI31xx 产品系列回流焊指南
助力液压泵产品智能升级,减少扬程浪费
在车载 GPS 应用仅 20% 的空间中功率增加 1/3
使用简单自适应回路反馈的负载点电压精确调节
在高功率阵列中使用 BCM® 母线转换器
VI Chip® BCM® 母线转换器热管理
FPA 印刷电路板布局指南
PRM™ 和 VTM™ 并列阵列操作
通孔 ChiP™ 封装焊接指南
VI Chip® DC-DC 转换器模块的滤波网络设计
符合 RoHS 标准的通孔 VI Chip® 焊接建议
SMT J-引脚 VI Chip® 焊接建议
PI3325-00-EVAL1 ZVS 开关稳压器 60VIN 降压客户评估板用户指南
使用 PRM™ 和 VTM™ 提供恒定电流为 LED 供电
优化电池充电并控制电机启动,可延长侦查无人机的续航时间
多电源并联提供9kW的高功率输出
在机载电子对抗中,低水平的传导和辐射EMI使飞机外部信号的检测成为可能
MIL-STD 电源组件可承受直升机齿轮箱振动及加速带来的机械应力
支持不同输出的高灵活电源解决方案可轻松升级飞行仿真器
热成像摄像头的轻量级小型电源解决方案支持不断提高的电源和复杂性
增强型机载卫星语音通信和数据通信可充分发挥最大化功率放大器效率的优势
在潜艇声纳系统中由不同平台共用的相同空间内,更高的功率可提供更多功能
最小的失真及电源噪声有助于实现便携式地面雷达的最大覆盖范围
垂直安装在机架上的电源双面散热,提升了潜艇作战控制的热性能
更高的电源效率可在 RF 信号智能应用中实现高温运行
MIL EMI 和瞬态解决方案
利用 DCM™ 实现精度高达 ±1% 的电压 (或电流)调节
使用 niPOL 配置 Vicor IBC 转换器
VI-200/VI-J00 和Maxi, Mini, Micro转换器的欠压/过压锁定
PCB 安装 VIA 焊接指南
并联 DCM™
均流板
满足军用车辆电气系统瞬态规范
热注意事项:确保Vicor Maxi、Mini、Micro 系列高密度 DC-DC 转换器模块的性能
使用串联正弦幅度转换器产生高压输出
单个 DCM™ 作为隔离、稳压 DC-DC 转换器
Vicor 电源模块的焊接方法和流程
应对军用车辆负载突降引起电压突变的解决方案
支持可变负载的宽范围调节
使用 Maxi, Mini 和 Micro 系列 DC-DC 转换器设计高功率阵列
使用模块化 DC-DC 转换器满足欧洲铁路应用标准
使用功率组件的高效率电池充电器
DC-DC 转换器的恒流控制
可调闭锁输出过流电路
热插拔功能消除停机时间
满足航空航天及国防产品的严格 SWaP-C 要求
Designing products for aerospace and defense exposes us to unique engineering challenges
回归基础:选择合适的稳压器
Spec changes top list of power designers’ challenges
A Vicor survey revealed that power designers face many challenges. Learn what they are and how they can be overcome
乘客座椅执行器的其它电子产品问题可使用更小、更轻的组件解决
满足国防应用 DC-DC 电源系统需求
Topics include: meeting standards, applications and test results, reducing noise with filters, using power components optimized for defense applications
More Answers to Your Bi-Directional Power Design Questions
适用于电池应用的电源组件
This webinar explains how flexible power components shorten the design cycle, reduce cost, weight and size while increasing efficiency
Scalability of bi-directional power design: your questions answered
PI352x-0x-EVAL1 ZVS 开关稳压器 60VIN 降压客户评估板
PI3740-00-EVAL1, -EVAL2 ZVS 开关稳压器升降压评估板
高功率 LED 设计的挑战
Understanding how LED power designs affect LED performance is essential for success
ExaScaler 和 PEZY Computing 推出第一台超级计算机
ExaScaler/PEZY ZettaScaler-1.8 Super Computer pushes the limits in computing performance
Scalable, low weight DC-DC solution with high capacitive loads
电源系统组件式设计方法如何实现优化的 LED 电源系统
Engineers who are designing LED power system applications face a number of challenges to develop systems that offer advantages over competitors’ products
PI3741-0x-EVAL1 ZVS 开关稳压器升降压评估板
让EMI问题成为过去的简单构想
The webinar covers the causes of EMI issues in power systems
Vicor ZVS regulators = > the sweet spot in integration
The easiest way to design the proper thermal management system
更低温度电源系统的散热仿真
This webinar describes the info you need from data sheets and app notes, and then shows how to make accurate thermal calculations by hand
最大负载:脉冲功率的误区
This webinar explains why peak power is the wrong metric and introduces a different technique – power averaging
使用 DC 电源变压器实现双向能量流
Learn about designing for bi-directional DC-DC power flow and how you can use DC power transformers to simplify power system design
How to increase efficiency of large displays
在噪声敏感、高瞬态应用中,通过实施有源滤波来降低负载电容
28VDC MIL-COTS VIPAC 设计指南
电源系统设计:使用 Vicor 电源系统设计工具节省时间
New tool enables designers to quickly and easily architect, analyze and configure complete, optimized, compact, multi-output power systems in minutes
电源系统设计:加速上市进程
Learn how the Power Component Design Methodology can get you to market quickly
使用 DCM 为 HEV/EV 电气系统配电
更先进的混合动力汽车和纯电动汽车增大了对安全接触 12V 电源的需求
消除大容量电容,构建更轻的小型电源系统
开发套装用户指南
PI3749-x0-EVAL1 ZVS 开关稳压器升降压评估板
NBM6123 ChiP™模拟低压非隔离母线转换器模块评估板
PI354X-00 评估板 36V 至 60VIN, 2.5, 3.3, 5.0 和 12VOUT 降压稳压器 & LED 驱动
PMBus® 2361 和 6123 ChiP™ BCM® 母线转换器评估板
7 种缩小电源系统的方法
As electronic products have grown in complexity with highly-evolved feature sets, designers have developed sophisticated schemes for power management
模拟高压及低压 6123 ChiP™ BCM® 母线转换器评估板
采用 DC-DC 转换器为大电容负载供电
Capacitance at the input of the DC-DC converter plays a vital role in keeping the converter stable and playing a role in input EMI filtering
VIPACTM 设计指南
三相 MegaPAC-ELTM (低噪声), 4kW MegaPAC-ELTM (低噪声), AC-DC 转换器
Sine amplitude converters provide design flexibility
PI33xx: 零电压开关在降压调节中的应用
自动测试设备的配电网络设计
模拟控制 3623 和 4623 ChiP DCM™ 评估板
Online Vicor tools: simulators
Online Vicor tools: thermal calculator
全 Chip PRM™-RS 客户评估板
VI Chip® BCM® 评估板
Packaging innovations: doubling the surface area for cooling
VI Chip® 远端采样补偿 PRM™ 评估板 (用于 PCB 型号 39537 和 38693)
PI33xx-xx-EVAL1 & PI34xx-xx-EVAL1 ZVS 降压稳压器评估板
回归基础:使用自适应环路反馈为转换器输出稳压
Adaptive loop control provides improved regulation over simple local loop control – within +/- 1%
Thermal testing of high density power components
回归基础:功率因数指什么?为什么一定要校正?
This white paper looks at the issues and circumstances that can lead to damaging harmonic generation, and practical approaches to reducing it
Specialized test systems for high performance power components
Back to basics: how do I ensure correct power rail sequencing in a multi-rail power architecture?
PRM-AL 客户评估板
半 Chip PRM-RS 客户评估板 (用于 PCB 型号 35307)
VI Chip® VTM™ 评估板
Back to basics: the importance of switching frequency
VI Chip® 高压 BCM® 客户评估板
如何达到欧洲铁路应用标准
Watch how Marco explains how to meet the European railway standards EN50155 and RIA12
Back to basics: what are Y-capacitors?
Back to basics: zero-voltage switching – what it is and why it’s important for buck-voltage regulation
VI Chip® PRM™ 评估板
有源滤波器控制 EMI、节省 PCB 空间、增强气流
350 – 12VDC “Yeaman 拓扑” 电源系统
有源滤波器控制 EMI、节省 PCB 空间、增强气流
针对单极反馈补偿的双级反馈技术
Vicor 的 PRM® 模块介绍
This video introduces Vicor's PRM Modules with user-configurable capabilities
What to consider when choosing a buck regulator
回到基础:理解和降低严重的配电耗损问题
DC-DC converters and power conversion devices play a key role in conducting electrical power from the edge of a PCB to its onboard components efficiently
ZVS 降压稳压器介绍
Learn how the simple-to-use PI33XX Series of ZVS Buck Regulators can provide the high efficiency, high density and flexibility
如何使用24V ZVS 降压评估板
Listen to Chester Firek introduce our ZVS Buck Evaluation Board
热量和机械因素考量
This video looks at efficiency, heat, cooling by conduction, convection and radiation
输出电压微调
This video presents the benefits of voltage trimming, i.e., creating non-standard output voltages and voltage controlled current sources
回归基础:处理高输入瞬态问题
Protecting your system against transients is not only a fundamental part of the development, it can also become a major challenge during the design cycle
回归基础:到达 AC-DC 系统的 EMI 标准
EMI is seen as one of the key challenges of power conversion design and system integration, particularly for AC-DC systems
Meeting conducted noise standards
恒流 (CC) 评估板
The most efficient power delivery for robots
Modular solutions for your power system
Solving SWaP-C power challenges for MIL-COTS applications
High-performance power supplies to solve the toughest problems
A better way to deliver power for high speed, low latency network coverage for the world
提升商用无人机的
有效载荷 力和 行时
军用电源创新:智能、标准化、高效率
Power Electronic Tips: Vicor 母线转换器获得令人向往的 2019 Leap 奖
Power Electronic Tips: 提高 48V 配电性能
与 Robert Gendron 的 5 分钟 AI 讨论
Robert Gendron discusses power and Artificial Intelligence (AI).
与 Ian Mazsa 的 5 分钟 AI 讨论
为人工智能系统和 GPU 供电需要什么?
Reducing energy costs for AI systems
EDN: 2019 的数据中心电源
EDN: 量子计算机中的电源管理
军事和航空电子:军事电力电子寻求增加电压和效率
在无风扇的极端温度下,航空电子设计可通过多个电源同时工作
平均机载红外对抗系统的脉冲能量需求,可避免系统干扰
VIPAC ArrayTM 设计指南
最新人工智能处理器供电需求
Learn about an innovative new approach to powering AI applications that can reduce motherboard copper and processor interconnect resistances by up to 50X