高性能 PCB 布局和散热设计技术
让EMI问题成为过去的简单构想
使用模块化电源加速 xEV 发展
最大负载:脉冲功率的误区
系留无人机电源匹配
更低温度电源系统的散热仿真
避免常见的 AC-DC 设计缺陷
VITA 62 电源 270VDC 输入 I2C™通讯
最新人工智能处理器供电需求
电源系统设计人员的逐步安全设计
回归基础:功率因数指什么?为什么一定要校正?
回归基础:处理高输入瞬态问题
回归基础:选择合适的稳压器
回归基础:使用自适应环路反馈为转换器输出稳压
采用 DC-DC 转换器为大电容负载供电
组件双面散热时代的散热设计
回归基础:到达 AC-DC 系统的 EMI 标准
适用于电池应用的电源组件
电源设计的电气安全
为现代铁路应用设计电源系统
您的电源系统没有通过传导EMI测试 — 现在该怎么办?
满足国防应用 DC-DC 电源系统需求
电源系统设计工具: 快速简便地配置完整、高效率、紧凑、多项输出的电源系统
Online Vicor tools: simulators
恒流 (CC) 评估板
使用功率组件的高效率电池充电器
转换器之间的功率共享简化了光分组传输系统的远程升级
用PRM设计大功率并行阵列
开发套装用户指南
PI33xx: 零电压开关在降压调节中的应用
自动测试设备的配电网络设计
VI Chip® VTM™ 评估板
电源系统设计工具用户指南
VI Chip® BCM® 评估板
PI33xx-xx-EVAL1 ZVS 多相开关稳压器
支持可变负载的宽范围调节
VI Chip® 高压 BCM® 客户评估板
在并行DC-DC转换器阵列中减少不需要的输入拍频
在热计算中使用电路模型
收割、搬运和配送机器人的最高效供电
科学仪表可在不影响设备尺寸的情况下,获得两倍的电源
最大限度降低大量布线增加的重量、尺寸和输电损耗,可提高系留无人机的性能
热插拔功能消除停机时间
可调闭锁输出过流电路
Vicor 电源模块的焊接方法和流程
DC-DC 转换器的恒流控制
并联 DCM™
PCB 安装 VIA 焊接指南
推荐最大压缩力的散热器
VIA™ 和 ChiP™ 模块的热管理
GQFN SiP 焊接建议
Maxi, Mini, Micro转换器:PR 引脚
AC 输入可替代现有 PBX 系统中的现有 DC 解决方案
高电源效率通过以太网提供可靠的电源
为高科技4K摄像机供电克服了尺寸、重量和电磁干扰要求
在故障状态下,远程无线电设备可以更好地分配通信流量
PRM-AL 客户评估板
全 Chip PRM™-RS 客户评估板
VI Chip® PRM™ 评估板
消除大容量电容,构建更轻的小型电源系统
使用分比式电源架构改善自动测试设备速度及吞吐量
使用分比式电源架构提高工业焊接激光器的速度和精度
正弦幅度转换器的逆向模式应用
无人机在自然灾害中实现救生通信
Digital Electricity™ 实现真正的数字化转型
针对单极反馈补偿的双级反馈技术
Vicor 电源组件的散热模型
Vicor 电源组件如何实现功率平均
完整的N+1解决方案维护了网络安全AC-DC电源的正常运行时间
无风扇电源解决方案为天线阵列实现快速、可靠的数据覆盖
传导冷却解决方案可实现真正便携的网络测试设备
处理不同的动力需求,使无人机适应不同的有效载荷要求
乘客座椅执行器的其它电子产品问题可使用更小、更轻的组件解决
可扩展的,低重量的DC-DC解决方案,用于机载雷达的高电容负载
支持不同输出的高灵活电源解决方案可轻松升级飞行仿真器
宽输入电压范围实现电池的充分利用,增加无人机的航程
最小的失真及电源噪声有助于实现便携式地面雷达的最大覆盖范围
更高的电源效率可在 RF 信号智能应用中实现高温运行
增强型机载卫星语音通信和数据通信可充分发挥最大化功率放大器效率的优势
垂直安装在机架上的电源双面散热,提升了潜艇作战控制的热性能
热成像摄像头的轻量级小型电源解决方案支持不断提高的电源和复杂性
在潜艇声纳系统中由不同平台共用的相同空间内,更高的功率可提供更多功能
4G 远程无线电单元扩展了偏远地区的移动信号覆盖
为医疗手推车处理各种用户定义的输出电源需求
母线 Wi-Fi 在恶劣环境下仍可获得高效可靠的供电
可扩展电源解决方案可为光学分拣中的各种机器匹配特定的功率
在车载 GPS 应用仅 20% 的空间中功率增加 1/3
巨大的视频墙显示屏使向支持组件的更高电压母线过渡变得可行
一种数码摄影机的解决方案可适应不同的车辆电压
在更宽的流量范围内工作时,工业流量计更精确
可扩展电源解决方案可使船舶仪表在极端环境下工作时保持高精度
5kW 系留无人机在系线上使用更大的电压,可提高飞行高度和飞行范围
AC-DC 解决方案让防爆相机图像在各种照明条件下变得更加清晰、锐利和精确
使用宽输入输出范围稳压器可提高激光雕刻机的速度、精度、分辨率和对比度
管理电源热量可使轨道信号发送更可靠
助力液压泵产品智能升级,减少扬程浪费
电源尺寸缩小可让医疗诊断设备在相同的空间中提供更多功能
火灾控制单元可在提高功能性的同时,使用 DC-DC 电源及电池备份
为新太空应用提供更高的功率密度和低噪
采用可再生能源和分比式电源加速珊瑚礁的生长
母线转换器在稳压 DC-DC 应用中的使用
下一代汽车的动力困境
SM-ChiP™ 回流焊接建议
微型 DC-DC 转换器系列隔离式远端采样补偿
提升 VI Chip® 母线转换器阵列的轻载效率
满足军用车辆电气系统瞬态规范
HV ChiP BCM® 反向启动电路
利用模块化供电网络提升无人机能力
使用更小、更轻的电源模块促进汽车电气化
使用模块化供电网络推动移动机器人的发展
Phasor 使用分比式电源架构实现强大的移动宽带连接
高压母线转换器大大降低了户外场馆照明的安装成本
电源解决方案可在极端温度下工作,让LED照明更亮、更持久
车载广告显示屏启动时减缓电流峰值进程可减轻供电压力
在机载电子对抗中,低水平的传导和辐射EMI使飞机外部信号的检测成为可能
MIL-STD 电源组件可承受直升机齿轮箱振动及加速带来的机械应力
直接红外对抗的光学电路运行冷却器,同时满足严格的电磁干扰规范
使用模块化 DC-DC 转换器满足欧洲铁路应用标准
迎接现代铁路的电源挑战
新型系留无人机彻底改变了机动性和远程通信
多电源并联提供9kW的高功率输出
VITA 62 3U电源并联运行
优化电池充电并控制电机启动,可延长侦查无人机的续航时间
在无风扇的极端温度下,航空电子设计可通过多个电源同时工作
MIL EMI 和瞬态解决方案
应对军用车辆负载突降引起电压突变的解决方案
采用高效、 可扩展的电源组件打造电动航空产品
射频放大器的电源电压在跳频过程中得到很好的调节,为便携式无线电提供了安全的通信
VITA 62增加了现有的机载电源所需的功率规格
云台系统的图像稳定性提高了车载光学瞄准器的性能
平均机载红外对抗系统的脉冲能量需求,可避免系统干扰
单个 DCM™ 作为隔离、稳压 DC-DC 转换器
为什么电源设计转用 48V?
HIRO 提供紧凑、可扩展的边缘计算
使用串联正弦幅度转换器产生高压输出
使用 niPOL 配置 Vicor IBC 转换器
面向 UAV 的全球首款商用氢燃料电池组
IBC™ 的筛选注意事项
世界首个大型房车锦标赛进入混合动力时代
高性能 PCB 布局和散热设计技术
利用海浪为远程海洋应用供电
用更小、更轻的电源模块加速汽车电气化
模块化水下机器人迅速适应当前危险的水下任务
汽车电气化竞争:获胜的途径
正确完成模块化 DC-DC 系统设计
使用模块化电源构建更好的机器人
均流板
使用简单自适应回路反馈的负载点电压精确调节
PRM™ 和 VTM™ 并列阵列操作
VI Chip® BCM® 母线转换器热管理
FPA 印刷电路板布局指南
符合 RoHS 标准的通孔 VI Chip® 焊接建议
在高功率阵列中使用 BCM® 母线转换器
SMT J-引脚 VI Chip® 焊接建议
PI31xx 产品系列回流焊指南
通孔 ChiP™ 封装焊接指南
VI Chip® DC-DC 转换器模块的滤波网络设计
使用 FARM AC 前端模块的离线供电
设计 BCM® 预充电电路
故障管理电路
如何使用24V ZVS 降压评估板
热量和机械因素考量
电源系统设计:加速上市进程
高功率 LED 设计的挑战
Vicor 的 PRM® 模块介绍
为什么电源设计要转为 48V?
ZVS 降压稳压器介绍
输出电压微调
BCM 将高压电池转化为 SELV 系统
创新供电网络
高性能电源模块封装的特性
高性能 PCB 布局和散热设计技术
正确完成模块化 DC-DC 系统设计
如何复刻 12V 汽车电池
使用更小、更轻的电源模块促进汽车电气化
研究预测:高密度电源需求随着新太空任务而激增
Rob Russell 分享他对近地轨道和中地轨道卫星部署的行业未来见解
边缘计算在可扩展的微型数据中心使用模块化电源
优化供电网络
利用模组化电源打造更好的无人机
新型高密度电源解决方案帮助全球网络连接成为现实
太空与卫星常见问题(FAQ)
数字电力能够在远距离情況下安全传输电能
为海浪能采集实现重大工程突破
功率密度:实现全球网络覆盖难以察觉的关键技术
2022 国际汽车设计工程展,2022 年 4 月 5 日 - 7 日
为新太空应用提供更高的功率密度和低噪
无人机在自然灾害中实现救生通信
模块化设计促进汽车电气化
为新太空设计供电网络的挑战与设计考量
Vicor 与 Voltserver 合作开发数字电力
2022 年能源预测:超密集供电网络正在重塑未来
数字电力为电力传输带来智能性与安全性
“新太空”需要高密度电源,才能跟上预计 20 倍的增长步伐
耐辐射的电力电子技术是填补卫星基础设施缺陷的关键
帮助美国海军将海浪转化为持续的电能
将 12V 电池缩小一半并保持冷启动?
太空术语表
优化高密度电源设计:模块化与分立式孰优孰劣
捕获海洋能
能源发电新浪潮
HIRO 提供紧凑、可扩展的边缘计算
使用老式的 硅 MOSFET 增加功率密度
集群式 AI 处理器供电方案
C-Power 和 Vicor 为海上应用提供高效、可再生的能源
12V 铅酸电池即将退出市场?
面向新太空应用的紧凑、高密度、高效率 DC-DC 轉換器
Digital Electricity™ 实现真正的数字化转型
汽车电气化:48V 就是新的 12V
利用模块化供电网络提升无人机能力
为兼容电动汽车基础设施铺平道路
无人机的模块化供电网络
为高性能计算提供强大动力
使用模块化电源加速 xEV 发展
面向系留无人机应用的 DCM
利用海浪为远程海洋应用供电
使用模块化电源构建更好的机器人
Dragonfly Pictures 公司无人机将舰艇直线对传式无线电通信范围扩大近 4 倍
燃料电池供电无人机使用电源模块提供 4 倍的飞行时间
设计机器人动力架构前需要考虑的六个问题
汽车电气化竞争:获胜的途径
创新电源模块封装
使用模块化供电网络推动移动机器人的发展
电源系统设计工具: 快速简便地配置完整、高效率、紧凑、多项输出的电源系统
WiBotic 和 Vicor 为机器人提供自主无线充电
氢燃料电池供电将无人机的飞行半径扩大 4 倍
电源解决方案减少超声波管道检测停机时间案例研究
Vicor 为移动机器人及无人机下一代无线充电的强劲电源需求提供有力支持
基于模块的紧凑型高压供电网络助力克服系留无人机供电系统的挑战
无线充电让无人机翱翔长空
模块化水下机器人迅速适应当前危险的水下任务
如何设计模块化 DC DC 系统,第 2 部分:滤波器设计
如何设计模块化 DC DC 系统,第 1 部分:四个阶段的设计
如何设计模块化 DC DC 系统,第 5 部分:负载考虑因素
如何设计模块化 DC DC 系统,第 4 部分:安全保护系统
如何设计模块化 DC DC 系统,第 3 部分:稳定性分析与解耦
一款适用于所有机器人的无线充电器
高密度、模块化供电网络优化移动机器人性能
机器视觉系统在相同的空间中拥有更大的能量
用医学膝关节手术机器人改进手持工具的人体工程学
宽输入电压为高架龙门吊机器人催生非接触电源解决方案
高效率转换器助力最大限度延长运行时间
下水道检查机器人的轻量级低噪声解决方案
增加巡逻,减少充电的安防机器人
更轻的电缆为系留无人机开辟全新市场
面向航空产业的环保电力系统
高性能电源模块封装的特性
机载电源达 11kW,尺寸堪比平板电脑
平均功率技术节省成本
在恶劣环境下可靠运行
DC-DC 变压器助力延长系线
在极低电压下提供大电流
双向转换器将电池阵列缩减为一个电池
高密度电源助力隐藏 5G 室内小型蜂窝基站
面向 UAV 的全球首款商用氢燃料电池组
强大的模块化电源
采用模块化电源迎接高功率航空航天与国防应用的挑战
国防与航空航天:为具有尺寸、重量及功耗限制的前沿技术提供强劲动力
电源系统配置工具用户指南 602
世界首个大型房车锦标赛进入混合动力时代
将 400V 转换为 SELV 系统电源
创新供电网络
系留无人机电源匹配
当今的汽车需要更大的电源和更轻的重量
新型系留无人机彻底改变了机动性和远程通信
用PRM设计大功率并行阵列
BCM 将高压电池转化为 SELV 系统
系留无人机供电设计指南
航空产业的环保电源系统
提高 48V 配电性能
避免常见的 AC-DC 设计缺陷
如何在汽车电源系统设计中做出重要利弊权衡
消除电动汽车供电架构的中间储能
高密度 DC-DC 转换器提供 22A 的电流,可为 MIL-COTS 提供 Sn/Pb BGA 选项
采用可再生能源和分比式电源加速珊瑚礁的生长
Vicor 电源模块为电动汽车提供充电、供电和转换支持
供电网络将何去何从
收割、搬运和配送机器人的最高效供电
用更小、更轻的电源模块加速汽车电气化
Phasor 使用分比式电源架构实现强大的移动宽带连接
分比式电源加速珊瑚礁恢复
PSDcast – 机器人和无人机产品的自主无线充电将重塑自动化生产的未来
采用高效、 可扩展的电源组件打造电动航空产品
48V 是汽车电源的未来
WiBotic 无线自主充电解决方案延长机器人队伍的运行时间和电池使用寿命
分布式电源架构在汽车市场有何优势?
Redefining power delivery architectures with fixed‑ratio converters
日益发展的电源及高级散热技术如何融合,满足人工智能、超级计算及云数据中心的需求?
使用 48V 分布式电源架构解决汽车电气化难题
Power Electronic Tips: 固定比率转换器非常适合大功率供电系统
Electronic Specifier: 电源产品的十字路口
Mouser: DC-DC 转换器提供优异的电源系统性能和连接性
Mouser: 高功率、零电压开关 DC-DC 转换器始终提供高效率
Mouser: 新型 DC-DC 电源转换器充分满足最严格的轨道交通车载应用需求
Digi-Key: 为现代轨道系统供电
Mouser: 双向 48V 至 12V 转换支持 98% 的峰值效率
Mouser: 高效率负载点稳压器
Mouser: 直接至负载点的宽范围稳压器
Digi-Key: DC-DC 转换器,可为创建更小、更轻、成本更低的电源系统提供所有必要的性能及特性
Digi-Key: 高性能降压稳压器可在不降低吞吐量的情况下缩小尺寸
采用分布式 48V 电源架构解决汽车电气化难题
分比式电源架构:实现板载电源的高密度和高效率
电源系统设计: 少即是多
Bodos: 打破汽车内部的传统电力供应
采用 48V 电池
迎接现代铁路的电源挑战
Digi-Key: 将 12V 高效桥接至 48V
DCM 设计指南
SM-ChiP™ 回流焊接建议
带稳压调节的功率平均设计方法:脉冲负载的理想供电方案
一种更加简便高效的方法让您的 LED 运行更加明亮,寿命更持久!
设计永不失效的快速启动电源应用
VITA 62增加了现有的机载电源所需的功率规格
VITA 62 3U电源并联运行
VITA 62 电源 270VDC 输入 I2C™通讯
EDN: Vicor 为人工智能和汽车提供动力
PMBus® 接口和配件用户指南 (用于适配器型号 I2C-ADAPTER-A02)
VIA™ 封装 PMBus® 接口和配件用户指南
GQFN SiP 焊接建议
ECN: 对更小、高性能电源和模块的需求增加
PI358x-00-EVAL1 ZVS 稳压器 30 – 60VIN ZVS 降压评估板用户指南
ZVS 降压和升降压稳压器, 10 x 10mm和10 x 14mm LGA/BGA组件的装配指南
使用多个部件构建更智能的超宽 DC-DC 转换器解决方案
设计军用级别的快速启动电源应用
PFC MicroSTM 功率因数校正 AC-DC 转换器
PFC MicroTM 功率因数校正 AC-DC 转换器
QPI-x-EVAL1
QPO-1-EVAL1
QPO-2-EVAL1
PFC MiniTM 功率因数校正 AC-DC 转换器
QPI-12-CB1-评估板
云台系统的图像稳定性提高了车载光学瞄准器的性能
PI33xx‑2x‑EVAL1 ZVS 开关稳压器 I2C™ 数字接口
为什么电源设计要转为 48V?
为现代铁路应用设计电源系统
您的电源系统没有通过传导EMI测试 — 现在该怎么办?
VIA™ 和 ChiP™ 模块的热管理
可扩展的,低重量的DC-DC解决方案,用于机载雷达的高电容负载
面向系留无人机应用的 DCM
NBM2317 SM-ChiP™(非隔离母线转换器模块) 评估板用户指南
直接红外对抗的光学电路运行冷却器,同时满足严格的电磁干扰规范
射频放大器的电源电压在跳频过程中得到很好的调节,为便携式无线电提供了安全的通信
电源系统设计人员的逐步安全设计
组件双面散热时代的散热设计
Bodos: 处理电源系统设计中的中后期变更
高密度、模块化供电网络优化移动机器人性能
在并行DC-DC转换器阵列中减少不需要的输入拍频
Electronic Specifier: 为人工智能计算做准备
使用 Yeaman 拓扑消除 PFC 单转换线路纹波
Vicor 电源组件如何实现功率平均
母线转换器在稳压 DC-DC 应用中的使用
宽输入电压范围实现电池的充分利用,增加无人机的航程
处理不同的动力需求,使无人机适应不同的有效载荷要求
PI31xx-xx-EVAL1 ZVS 隔离 DC-DC 转换器评估板
电力元件设计空间中的实用的电磁干扰控制
电源设计的电气安全
下一代汽车的动力困境
高密度、模块化供电网络优化移动机器人性能
推荐最大压缩力的散热器
高性能 ZVS 降压稳压器消除 在宽输入范围负载点应用中 提高功率吞吐量的障碍
微处理机核电源中不连续导电模式 ZVS 升降压拓扑的控制
在热计算中使用电路模型
在热计算中使用电路模型
Vicor 电源组件的散热模型
Vicor 电源组件的散热模型
专门为Micro, Mini, Maxi转换器、VI-200、MI-200、VI-J00、MI-J00 转换器系列创建高压输出
为什么电源设计转用 48V?
正弦幅度转换器的逆向模式应用
如何避免电源系统设计的“隐形成本”
PFC MegaPAC-ELTM PFC MegaPAC-HPELTM 功率因数校正 AC-DC 转换器
PFC MegaPACTM 功率因数校正 AC-DC 转换器
HV ChiP BCM® 反向启动电路
Vicor 和 3M 公司演示液浸冷却技术的优势
电源系统设计工具用户指南
IBC™ 的筛选注意事项
微型 DC-DC 转换器系列隔离式远端采样补偿
提升 VI Chip® 母线转换器阵列的轻载效率
使用 FARM AC 前端模块的离线供电
故障管理电路
设计 BCM® 预充电电路
Gyoukou 超级计算机采用 48V 分比式电源
DC MegaPACTM DC-DC 转换器
转换器之间的功率共享简化了光分组传输系统的远程升级
减小电源的重量和尺寸可以增加拴系机器人的有效载荷
AC 输入可替代现有 PBX 系统中的现有 DC 解决方案
完整的N+1解决方案维护了网络安全AC-DC电源的正常运行时间
高电源效率通过以太网提供可靠的电源
为高科技4K摄像机供电克服了尺寸、重量和电磁干扰要求
在故障状态下,远程无线电设备可以更好地分配通信流量
100%可靠回程通信使用的阵列占用面积只有52.97平方厘米
纤薄的 AC-DC 解决方案允许分布式天线系统在无风扇情况下高温运行
无风扇电源解决方案为天线阵列实现快速、可靠的数据覆盖
4G 远程无线电单元扩展了偏远地区的移动信号覆盖
传导冷却解决方案可实现真正便携的网络测试设备
在更宽的流量范围内工作时,工业流量计更精确
AC-DC 解决方案让防爆相机图像在各种照明条件下变得更加清晰、锐利和精确
Maxi, Mini, Micro转换器:PR 引脚
使用分比式电源架构改善自动测试设备速度及吞吐量
使用分比式电源架构提高工业焊接激光器的速度和精度
双向 DC-DC 转换器可在电网与家用储电电池之间轻松传输电源
电源解决方案可在极端温度下工作,让LED照明更亮、更持久
高压母线转换器大大降低了户外场馆照明的安装成本
科学仪表可在不影响设备尺寸的情况下,获得两倍的电源
最大限度降低大量布线增加的重量、尺寸和输电损耗,可提高系留无人机的性能
车载广告显示屏启动时减缓电流峰值进程可减轻供电压力
将传统 DC 转换器功能分离,可提高 3D 打印机的速度和精度
母线 Wi-Fi 在恶劣环境下仍可获得高效可靠的供电
一种数码摄影机的解决方案可适应不同的车辆电压
火灾控制单元可在提高功能性的同时,使用 DC-DC 电源及电池备份
可扩展电源解决方案可使船舶仪表在极端环境下工作时保持高精度
为医疗手推车处理各种用户定义的输出电源需求
电源尺寸缩小可让医疗诊断设备在相同的空间中提供更多功能
可扩展电源解决方案可为光学分拣中的各种机器匹配特定的功率
管理电源热量可使轨道信号发送更可靠
使用宽输入输出范围稳压器可提高激光雕刻机的速度、精度、分辨率和对比度
5kW 系留无人机在系线上使用更大的电压,可提高飞行高度和飞行范围
巨大的视频墙显示屏使向支持组件的更高电压母线过渡变得可行
PI31xx 产品系列回流焊指南
助力液压泵产品智能升级,减少扬程浪费
在车载 GPS 应用仅 20% 的空间中功率增加 1/3
使用简单自适应回路反馈的负载点电压精确调节
在高功率阵列中使用 BCM® 母线转换器
VI Chip® BCM® 母线转换器热管理
FPA 印刷电路板布局指南
PRM™ 和 VTM™ 并列阵列操作
通孔 ChiP™ 封装焊接指南
VI Chip® DC-DC 转换器模块的滤波网络设计
符合 RoHS 标准的通孔 VI Chip® 焊接建议
SMT J-引脚 VI Chip® 焊接建议
PI3325-00-EVAL1 ZVS 开关稳压器 60VIN 降压客户评估板用户指南
使用 PRM™ 和 VTM™ 提供恒定电流为 LED 供电
优化电池充电并控制电机启动,可延长侦查无人机的续航时间
多电源并联提供9kW的高功率输出
在机载电子对抗中,低水平的传导和辐射EMI使飞机外部信号的检测成为可能
MIL-STD 电源组件可承受直升机齿轮箱振动及加速带来的机械应力
支持不同输出的高灵活电源解决方案可轻松升级飞行仿真器
热成像摄像头的轻量级小型电源解决方案支持不断提高的电源和复杂性
增强型机载卫星语音通信和数据通信可充分发挥最大化功率放大器效率的优势
在潜艇声纳系统中由不同平台共用的相同空间内,更高的功率可提供更多功能
最小的失真及电源噪声有助于实现便携式地面雷达的最大覆盖范围
垂直安装在机架上的电源双面散热,提升了潜艇作战控制的热性能
更高的电源效率可在 RF 信号智能应用中实现高温运行
MIL EMI 和瞬态解决方案
利用 DCM™ 实现精度高达 ±1% 的电压 (或电流)调节
使用 niPOL 配置 Vicor IBC 转换器
VI-200/VI-J00 和Maxi, Mini, Micro转换器的欠压/过压锁定
PCB 安装 VIA 焊接指南
并联 DCM™
均流板
满足军用车辆电气系统瞬态规范
热注意事项:确保Vicor Maxi、Mini、Micro 系列高密度 DC-DC 转换器模块的性能
使用串联正弦幅度转换器产生高压输出
单个 DCM™ 作为隔离、稳压 DC-DC 转换器
Vicor 电源模块的焊接方法和流程
应对军用车辆负载突降引起电压突变的解决方案
支持可变负载的宽范围调节
使用 Maxi, Mini 和 Micro 系列 DC-DC 转换器设计高功率阵列
使用模块化 DC-DC 转换器满足欧洲铁路应用标准
使用功率组件的高效率电池充电器
DC-DC 转换器的恒流控制
可调闭锁输出过流电路
热插拔功能消除停机时间
满足航空航天及国防产品的严格 SWaP-C 要求
回归基础:选择合适的稳压器
Spec changes top list of power designers’ challenges
乘客座椅执行器的其它电子产品问题可使用更小、更轻的组件解决
满足国防应用 DC-DC 电源系统需求
More Answers to Your Bi-Directional Power Design Questions
适用于电池应用的电源组件
Scalability of bi-directional power design: your questions answered
PI352x-0x-EVAL1 ZVS 开关稳压器 60VIN 降压客户评估板
PI3740-00-EVAL1, -EVAL2 ZVS 开关稳压器升降压评估板
高功率 LED 设计的挑战
ExaScaler 和 PEZY Computing 推出第一台超级计算机
Scalable, low weight DC-DC solution with high capacitive loads
电源系统组件式设计方法如何实现优化的 LED 电源系统
PI3741-0x-EVAL1 ZVS 开关稳压器升降压评估板