Skip to main content

新闻中心

新闻中心

Vicor 公司荣获“2022 马萨诸塞州年度制造商”称号
2022年09月20日

9 月 16 日,Vicor 公司在马萨诸塞州安多佛伍斯特极地公园荣获卓越制造奖。继 5 月首座 ChiP工厂(转换器级封装 )扩建后,Vicor 已成为马萨诸塞州公认的制造领先企业。 Vicor 运营副总裁 Mike McNamara 指出:“荣获卓越制造称号,真的是一种莫大的荣耀。几十年来,Vicor 一直在为高性能、高密度电源模块进行先进的电子封装创新。我很荣幸能代表众多 Vicor 同仁获得这份殊荣,是他们使这一切成为可能。” 在马萨诸塞州参议员 Barry Finegold 的支持下...

Vicor 将在 OCP China Day 2022 上展示其最新创新如何充分释放 xPU 的性能
2022年08月05日

Vicor 将分享其全新的创新方法,以解决当今最严峻的高性能计算挑战。全球人工智能/计算市场产品经理柴思宇将于 8 月 10 日在中国北京举办的 OCP China Day 2022 上介绍”电流倍增技术的进步可实现新的人工智能处理器电源解决方案”。 虽然顶级 xPU 有能力支持当今最严密的应用程序,但电源限制了整体的系统性能。随着人工智能处理器的功率水平不断上升,核心电压随着先进的工艺节点而下降,这会导致 PDN 阻抗压降和功率损耗不断增加,限制了处理器的效率。 Vicor 利用分比式电源架...

Vicor to address automotive solution at Techno-Frontier online trade-show 2022, Japan.
2022年07月25日

Vicor Corporation (Andover, MA) today announced that Vicor K.K Japan (Headquarters: Shinagawa ward, Tokyo) will be joining TECHNO FRONTIER ONLINE Trade-show 2022. In a virtual booth, Vicor will display the newest innovations in power for AI/Datacent...

功率转换的突破推动机器人革命
2022年06月27日

功率转换技术的创新正在推动机器人设计的变革。今天的集成电源模块正在满足尺寸、重量、电源预算以及成本效率的需求,从而将机器人从工厂、家庭以及商业应用带入一个想象中的广阔新天地。 我们正处于一个机器人为我们的生活带来巨大优势的历史转折点。OLogic 公司对机器人的广泛的应用至关重要。 OLogic, 是一家位于加州圣克拉拉的电子设计咨询公司,拥有超过 15 年的丰富经验,通过提供电气、机械与工业工程支持以及软件及固件工程设计,帮助客户将大大小小的机器人设计推向市场。这其中包括电源电子器件集成专业...

Vicor 庆祝业界首座“ChiP”工厂落成开业
2022年05月16日

2022 年 5月17 日,马萨诸塞州安多弗讯(GLOBE NEWSWIRE):5月18日,Vicor 即将举办全新的业界一流电源模块制造厂落成典礼,州政府及地方政府官员将亲临现场庆贺。全球首座转换器级封装 (ChiP™) 制造厂,或称“ChiP 工厂”,支持在美国实现可扩展、自动化,经济高效的电源模块制造。 2022 年 5 月 18 日上午 10 点,州政府及地方政府代表在联邦街 400 号与 Vicor 员工及高级管理层将一起参加了开业剪彩仪式。 随着全新 ChiP 工厂的落成,Vico...

电源创新:Fukaden 机载基站实现救生通信
2022年03月22日

世界各地都可能发生自然灾害,恢复通信对于现场急救人员而言至关重要,这样才能及时满足灾民当时的迫切需求并恢复饮用水、食品和电力等基本生活物资的供应。 一家日本的工程公司, Fukaden 公司正在通过为高功率系留无人机中的移动通信基站供电,来为这项人道主义事业提供支持。现场急救人员一到现场,就可部署这些重量很轻的便携式无人机,以提供即时通信功能。这为急救人员提供了快速决策以及沟通所需的支持。 在与日本主要电信运营商的合作中,Fukaden 已经对其电源控制箱 II 主电源单元进行了演示测试,该...

Vicor 荣获 2021 年全球电子成就奖
2021年12月15日

上海,中国 — Vicor Corporation (NASDAQ: VICR) 凭借其应用在大电流 AI 处理器上的分比式电源架构(FPA™)的横向供电解决方案,荣获了 2021 年全球电子成就奖(WEAA),电源管理/电压转换器类别的年度最具创新产品奖。共有六家公司与 Vicor 同时荣获了该奖项,它们是亚诺德、圣邦微、金升阳、艾普凌科、帕沃英帝格盛。 “感谢 Aspencore 分析师团队颁发该奖项,认可创新能够将商品化的电力行业转变为战略优势。该奖项是对提升 AI 处理器功率的肯定。...

电源驱动创新: HIRO 部署新一代可扩展边缘微型数据中心
2021年12月13日

边缘计算对于充分发挥人工智能 ( AI )、机器学习和物联网 ( IoT ) 的全部潜能至关重要。这些技术正在融入我们生活的方方面面:自动驾驶、智能楼宇、机器人、供应链管理和医疗保健。 何为边缘计算? 边缘计算作为速度更快的(中间层)数据中继技术,可在设备中实现关键任务的实时响应。边缘计算通过本地支持 AI,无需依赖云端 AI,可显著提升服务与应用。边缘就是智能决策的地方,决策何时将计算从边缘移至云端。 荷兰创业技术公司 HIRO 主要开发创新高性能的可靠边缘基础架构(软硬件),可将智能边缘作...

Dynamis PRC and Vicor solve power and weight challenges for electric car prototype
2021年10月19日

LONDON - Dynamis PRC, the Formula Student team of Politecnico di Milano, has over 100 students and the team designs and manufactures a racing car prototype every year, for racing in the international Formula SAE championship. After 15 years in the c...

电源驱动创新:Digital Electricity™ 加速当前智能世界技术的数字化转型
2021年10月05日

在快速成熟的人工智能 5G 无线网络和物联网 (IoT) 系统的推动下,全球数字化转型进展顺利,这些系统部署数十亿款智能边缘传感器,将实时数据发送至云端。但您是否曾停下来思考过,我们将如何为所有这些设备和技术提供动力? 位于罗德岛东格林威治的配电产品制造商 VoltServer,正在通过其荣获专利的独特 Digital Electricity™ 技术改变能源传输的未来,该技术使用低成本的现有数据线,在长达 2 公里的远距离间安全传输高达 2kW 的电源。 迄今为止,VoltServer 产品已...

为海浪能采集实现重大工程突破
2021年07月27日

开发利用海浪能是一个快速发展的领域,海洋工程师正在改进技术,以提供可靠、经济高效的海洋能源发与存储,并实现全新的海上数据与通信服务。 哥伦比亚电力技术公司 (C-Power) 位于俄勒冈州科瓦利斯市,是波浪能系统的全球领先企业,通过为海上设备提供低可靠、经济高效的发电与存储解决方案以及数据及通信服务,帮助扩展海洋经济。C-Power 自主海上无人电力系统 (AOPS) 可捕获机械动能并将其转化为可用的电力,用于广泛的海洋应用,如海洋油气勘探与生产、海洋碳封存、海洋研究、水产养殖与国土防御等。 ...

Knightscope 选择 Vicor 为其第 5 代安防机器人提供动力
2021年04月14日

2021 年 4 月 15 日, 加州山景城讯 — 利用全面自主机器人致力于强化美国安防工作的高级物理安防技术开发商 Knightscope 公司日前宣布选择 Vicor 为其未来第 5 代自主安防机器人 (ASR) 提供动力。 Knightscope 公司董事长兼首席执行官 William Santana Li 表示:“我们很高兴 Vicor 能继续与我们合作,成为我们推进技术与自动充电技术的一部分,帮助我们的产品全天候高效运行。” Vicor(NASDAQ:VICR)是高性能电源模块的领导...

Vicor 任命首席财务官
2021年04月06日

马萨诸塞州安多弗讯 — Vicor 公司(NASDAQ:VICR)日前宣布任命 James F. Schmidt 为首席财务官,2021 年 6 月 1 日起生效。Schmidt 先生将进入 Vicor 董事会,担任公司财务主管兼秘书。 加入Vicor 前,Schmidt 先生于 Analog Devices (ADI) 任职 35 年。他的职业生涯始于晶圆厂,工作经验丰富,涉及财务、工程、运营和销售等领导职位。他先后毕业于辛辛那提大学 (University of Cincinnati) 和...

电源驱动创新: VideoRay 水下机器人为世界最繁忙的港口及水道保驾护航
2021年03月09日

港口安全监视、水雷对抗和水下搜救都是非常危险的任务,不应再危及生命和船舶安全。在需要持续任务关键型水下检查或勘探的地方,水下机器人 (ROV) 是维持安全、支持打捞工作和揭开海洋秘密最安全、最有效的方式。 带视频的 ROV 能够更长时间处于难以接近的极深水下位置。为提高效率,ROV 需要稳健的高密度供电网络 (PDN),不仅可让所需的推力能够承受移动的洋流,而且还能够在为有效载荷提供空间完成特定任务工作的同时,提供稳定的环境视图。 VideoRay 系留水下机器人由主机平台或船舶供电,可部署在...

电源驱动创新:世界首款商业化氢燃料电池为执行人道主义任务的无人机提供强大动力
2021年01月12日

斗山创新(DMI)正在使用由其创新的能量密集型氢燃料电池驱动的无人机,向偏远地区运送人道主义救援物资。这些无人机飞行时间长达两个小时,已在美属维尔京群岛之间运送口罩和应急物资,并向位于济州岛的韩国最高峰汉拿山山顶(1947米)运送医疗AED。这项技术为拓展移动机器人的活动范围及载荷能力铺平了道路。 DMI 无人机向维尔京群岛运送紧急医疗物资。氢燃料电池组可为无人机实现超过 2 个小时的飞行时间,比大多数电池供电无人机长 4 倍。 此外,DMI远程无人机现在也用于商业应用,其中较长的飞行时间实现...

波音卫星使用 Vicor 抗辐射电源模块
2021年01月04日

马萨诸塞州安多弗讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布推出其首款辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,该模块采用 Vicor 最新电镀 SM-ChiP™ 封装。ChiP 可从 100V 的标称电源为高达 300 瓦的低电压 ASIC 供电,其经过波音公司测试,不仅能够抵抗50 krad 电离总剂量,而且还具备抗单粒子干扰(single-event upsets)的功能。凭借冗余架构实现对单粒子干扰(single-event upsets)免疫,将两个具有容错控制 IC 的...

Vicor聘请企业营销与渠道策略副总裁
2020年12月15日

马萨诸塞州安多弗讯— Vicor 公司(NASDAQ:VICR)今日宣布任命 David Krakauer 担任企业营销与渠道策略副总裁。Krakauer 先生将全面负责市场营销活动,包括企业品牌宣传、推广与沟通,以及渠道营销与销售支持。 在加入 Vicor前,Krakauer 先生负责 ADI 的企业营销与客户体验工作,并于前期成功地管理多条产品线。Krakauer 先生拥有麻省理工学院电子工程本科及硕士学位,以及麻省理工学院斯隆管理学院的 MBA 学位。 Vicor 全球市场与营销高级副总...

Vicor 荣获 2020 年全球半导体联盟( GSA) 颁发的半导体公司大奖
2020年12月07日

马萨诸塞州安多弗讯— Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布荣获 2020 年全球半导体联盟 (GSA) 的最受分析师欢迎的半导体公司大奖。Vicor 高效率、高密度的电源系统解决方案可推动人工智能及其它要求严格的应用发展。Vicor 是包括 AMD、NVIDIA、Inphi 公司和 SiTime 公司在内的 5 家提名公司中的一家。 来自两家顶级公司的半导体金融分析师为该奖项评选出了他们最喜爱的半导体公司。分析师依据历史数据和预测数据做出决定,如股价、每股收益、收入预测与产品性能等。...

业界首次混合动力房车锦标赛使用全新 Delta Motorsport 智能功率密集型电池组
2020年10月28日

颇负盛名的英国房车锦标赛 (BTCC) 是一项始于 1958 年的悠久赛事。30 多辆精心设计的赛车为获胜竞相角逐,令赛事精彩壮观。2022年,英国房车锦标赛将会增加一个新的维度,并将成为业界首个采用轻度混合动力汽车的大型房车锦标赛。 BTCC 规定,驾驶员可以战术性地使用电动机提升车辆性能,并提高车辆加速能力。此合同已授予 Cosworth Electronics,该公司把这项高度专业化的工作分包给 Delta Motorsport。由于其在电子领域拥有多学科工程声誉和专业技术,Delta ...

Dragonfly Pictures 公司开创新一代多旋翼无人机
2020年10月13日

固定翼无人机可带来高速穿越空域的能力,但它们无法用于需要静止不动的空中飞行的应用,这种飞行对于持续空中监控和通信应用而言尤为重要。 早期对系留无人飞艇的实验暴露出了一个基本挑战,那就是它们在强风条件下,相对而言无法保持静止不动。需要一种新方法,Dragonfly Pictures 公司 (DPI) 开发了一种新型无人机 — 原地悬空系留无人机。 与每 20 分钟需要更换电池的电池供电多旋翼无人机不同,系留无人机通过一根连接基站的电线接收电源。因此,它们可以在空中停留数小时,甚至几天时间。DPI...

Vicor 公司宣布与艾睿电子签订全球代理协议
2020年09月15日

2020 年 9 月 15 日,马萨诸塞州安多弗讯 — Vicor 公司 (NASDAQ: VICR) 今日宣布拓展与艾睿电子(NYSE:ARW)在欧洲、中东以及非洲的伙伴关系,达成全球代理协议。 Vicor 全球代理与渠道战略副总裁 Rich Begen 表示:“我们期待与艾睿电子紧密合作,为其广泛的客户群提供 高度差异化的模块化电源解决方案。” “这项协议的达成正值我们的众多客户需要为不断变化的供电网络提供更小、更高效的解决方案,以满足日益增长的系统电源需求。” 艾睿电子全球市场营销与...

Vicor announces participation in ITmedia Virtual EXPO 2020, Japan
2020年09月04日

Vicor Corporation (Andover, MA) today announced that Vicor K.K Japan (Headquarters: Shinagawa ward, Tokyo) will be joining ITmedia Virtual EXPO 2020. In a virtual booth, Vicor will present the most efficient power delivery for robotics application. ...

Vicor to address automotive and robotics challenges at TECHNO-FRONTIER Virtual Trade-Show 2020, Japan
2020年09月04日

Vicor Corporation (Andover, MA) today announced that Vicor K.K Japan (Headquarters: Shinagawa ward, Tokyo) will be joining TECHNO FRONTIER Virtual show 2020. In a virtual booth, Vicor will display the newest innovations in power for AI/Datacenter, A...

最新 ZVS 降压稳压器现已开始供货,采用 BGA 锡铅封装,支持 -55℃ 的工作温度和 22A 的稳定电流
2020年07月08日

Vicor 已针对 Mil COTS 应用发布两款最新 ZVS 降压稳压器 PI3323 和 PI3325,其支持 -55°C 至 +120°C 的更大工作温度范围,采用可选锡铅 10 x 14 毫米 SiP BGA 封装。这些高密度、高效率的降压稳压器支持14 至 42V 的输入电压范围以及 3.3V 和 5V 的额定输出电压,可调范围分别为 2.2 至 4V、4 至 6.5V。这些器件不仅可提供高达 22A 的稳定工作电流和高达 96% 的峰值效率,而且还可轻松并联、增强供电。 更大的工作...

Vicor 加入全球半导体联盟(GSA)
2020年06月25日

2020 年 6 月 25 日,马萨诸塞州安多弗讯 — 高密度、高效率电源管理解决方案领导者 —— Vicor 公司(NASDAQ:VICR)日前荣幸地宣布成为全球半导体联盟 (GSA) 的成员。GSA被誉为全球半导体行业之声。 Vicor 的GSA 会员资格反映了其在使用合封电源技术为处理器供电方面的领导地位,该技术可为 AI 加速卡、AI 高密度集群、高性能计算及高速联网的高级应用实现无与伦比的电流密度和高效的供电。 此外,Vicor 在 GSA 汽车领域的参与突显了其在使用创新电源模块实...

Vicor 电源系统为 MIL-COTS VPX 应用推出一款符合 6U VITA-62 标准的全新电源
2020年06月24日

这款符合 VITA 62 标准的最新电源采用 Vicor 高密度高效 ChiP 电源模块开发,旨在满足 6U OpenVPX 传导散热底盘系统的需求。产品额定工作输入电压为 28V,可提供 3.3V 至 12V 的预定义输出电压,从而可提供高达 1000W 的功率。需要不同输出电压或功率级的客户可申请定制电源来满足其自己的规范要求。 模型 VIT028 6U: VIN: 18 – 42V VOUT: +12V +5V +3.3V +12V –12V POUT: 最大总和 1000W 封装尺寸:...

Vicor Corporation affirms virtual format of 2020 annual meeting of stockholders
2020年06月23日

ANDOVER, Mass. , June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vicor Corporation (NASDAQ: VICR) today affirmed its 2020 Annual Meeting of Stockholders (“Annual Meeting”) will be conducted via audio webcast, as had previously been announced on June 4, 2020 . Co...

Vicor Corporation affirms virtual format of 2020 annual meeting of stockholders
2020年06月23日

ANDOVER, Mass. , June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vicor Corporation (NASDAQ: VICR) today affirmed its 2020 Annual Meeting of Stockholders (“Annual Meeting”) will be conducted via audio webcast, as had previously been announced on June 4, 2020 . Co...

电源驱动创新:Ampaire 采用高效环保的电气系统推动航空旅行的发展
2020年06月18日

对二氧化碳 (CO2) 排放不断上升的担忧日益加剧,这刺激了全球对纯电动汽车 (EV) 及混合电动汽车 (HEV) 的需求。此外,航空业也在经历类似的发展,相关机构正在分析电动航空产品的成本及性能优势。如果能够让航空旅行基础设施的成本降低,就可以将航空旅行扩展到服务不完善的偏远地区。 Ampaire(位于加州霍桑)始终致力于通过开发对环境无污染的、更低成本的安全、安静的电动飞机来实现这一愿景。相对于传统内燃机飞机而言,Ampaire 专注于实现燃料成本降低 90%、维护成本降低 50%、起飞及...

Vicor appoints director of automotive group in Japan
2020年06月17日

Vicor Corporation (Andover, MA) today announced the appointment of Masahiko Ogawa as Director of the Automotive Group at Vicor K.K. Japan (Headquarters: Shinagawa ward, Tokyo). Masahiko has over 22 years of experience in the automotive industry and ...

Vicor 公司将 2020 年股东年会改为远程会议
2020年06月04日

2020 年 6 月 4 日,马萨诸塞州安多弗(全球通社)讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布,其 2020 年股东年会(以下简称“年会”)将通过音频网络广播召开。为响应与新冠病毒疫情相关的持续公共卫生预防措施,年会只举办远程会议,股东和嘉宾都不用亲临会场。Vicor 希望未来的股东大会都能在会场举行,没有任何例外情况,其中包括新冠病毒的持续影响。 之前公布的年会日期和时间不变,仍然是美国东部时间 2020 年 6 月 26 日(星期五)上午 9:00,业务议程也没有改...

WiBotic 无线自主充电解决方案延长机器人队伍的运行时间和电池使用寿命
2020年06月03日

随着机器人队伍对物流、配送及检验行业的重塑,对更高效和灵活的充电解决方案的需求正日益增长,而人工管理这些队伍以及全天候人员轮班处理突发充电需求也逐渐变得不可行。因此,下一步应该增强自主性,即在无人工干预的情况下,保持正常工作。这就是 WiBotic 大显身手的地方。 提高新一代机器人的自主性 WiBotic 位于华盛顿州西雅图,致力于为迅速发展的航空、移动、海洋及工业机器人生态系统提供充电必备的无线充电及电源优化解决方案。一系列的解决方案可通过无线充电站实现为机器人和无人机 (UV) 充电,无...

Vicor and Marubun Corporation sign distribution agreement for Japan
2020年06月01日

Vicor Corporation (NASDAQ: VICR) and Marubun Corporation (7537 TYO) today announced they have entered into a distribution agreement for Japan that will be effective on June 1, 2020. Marubun is a leading Japan distributor and offers its customers an ...

Vicor 推出 750W、48V 至 12V 稳压转换器 DCM3717,峰值效率高达97%
2020年05月21日

最新DCM3717支持数据中心、汽车和工业市场的客户,可迅速为其传统的12V 负载部署高性能 48V 供电,同时显著优化电源系统尺寸、重量及效率。 DCM3717是尺寸为37 x 17 x 7.4 毫米的表贴封装转换器 (SM-ChiP),支持 40 至 60V SELV 工作输入电压,可提供 10.0 至 13.5V 的稳压输出、750W 的持续额定功率以及 97% 的峰值效率。 DCM3717支持纯电动及混合动力汽车的 LV148 规范(48V 汽车标准),以及近期出台的分布式 48V 服...

CCell 可再生能源公司与 Vicor 合作,为新珊瑚礁生长提供强劲动力
2020年05月19日

CCell 可再生能源公司 (CCell Renewables) 是一家海洋自然科学公司,旨在通过大规模恢复和种植新珊瑚礁来抑制海岸侵蚀并改善海洋生态系统。最新数据显示,世界超过 70% 的海岸线正在受到侵蚀,全球有 2 亿人依赖珊瑚礁提供的保护,世界各地许多栖息地的社区和生计都处于危险之中。 CCell 珊瑚礁种植系统 是以电解海水为基础,将碳酸钙(石灰石)沉积在具有阳极和阴极(电极)的大型钢框架上,赋予新珊瑚礁早期结构。这项技术具有革命性突破,它无需数百年,而仅需5年时间就可以生产出令人...

Vicor 1200A ChiP-set 助力实现更高性能的 AI 加速卡
2020年05月14日

2020 年 5 月 14 日,马萨诸塞州安多弗讯 — Vicor (NASDAQ:VICR)推出面向直接由 48V 供电的高性能 GPU、CPU 和 ASIC (XPU) 处理器的ChiP-set。一个驱动器模块MCD4609加上一对电流倍增器模块MCM4609,可提供高达 650A 的持续电流和 1200A 的峰值电流。得益于小的空间占用以及纤薄的尺寸(45.7 x 8.6 x 3.2 毫米),电流倍增器可部署在靠近处理器的位置,不仅能显著降低配电网络 (PDN) 损耗,而且还能提高电源系...

Vicor 最新 270V-28V DCM5614 以 96% 的效率提供 1300W 的功率
2020年04月22日

Vicor 宣布推出隔离式稳压 270V-28V DC-DC 转换器 DCM5614,其采用 5.6 x 1.4 × 0.3 英寸 VIA™ 封装,额定输出功率为 1300W。DCM5614 重量仅 178g,提供无与伦比的功率密度,可达451W/in3 ,支持功率密度、重量和效率都至关重要的高级机载、舰载及无人机系统。 DCM5614具有 96% 的效率,不仅可显著降低功耗,而且创新平面 VIA 封装散热良好,还可以实现多种散热策略以提升散热性能。此外,多个模块既可轻松并联,增加功率,也可便...

最新 Vicor 升降压稳压器现已开始采用 BGA 锡铅封装供货,支持 -55°C 的工作温度
2020年02月26日

Vicor 现已发布 PI3740 ZVS 升降压稳压器,支持 -55°C 至 +115°C 的更大工作温度范围并采用可选锡铅 BGA 封装,可充分满足 MIL COT 的应用需求。PI3740 是一款高密度、高效率的升降压稳压器,支持 8 至 60V 的输入电压范围以及 10 至 50V 的输出电压。该器件不仅可在 10x14 毫米的 SiP 封装中提供高达 140W 的电源,而且还能够与其它器件并联,实现更大的功率传输。此外,ZVS 开关拓扑还可实现高达 96% 的效率。 最新 PI374...

Vicor 将在 2020 年亚太经合组织大会上分享磁性材料专业技术
2020年02月25日

Vicor 应用工程副总监 Paul Yeaman 将于 3 月 15 日至 19 日在新奥尔良与其他磁电专家一起出席 2020 年亚太经合组织大会。Yeaman 将肯定良好磁性产品对于开发高性能、高功率密度电源组件的重要性。Yeaman 及其他六位专家不仅将现场回答问题,而且还将讨论磁性材料的未来。 亚太经合组织磁性材料小组会议主持人 Kevin Parmenter 表示:“很少有人知道磁性产品的工作原理,更不用说如何正确设计磁性产品。获得电源转换器成功的最重要因素是设计、控制和制造。但在整...

班加罗尔、海得拉巴和德里将主办 Vicor 第二届年度高性能电源转换研讨会暨研习会
2020年02月25日

设计高性能电源系统的复杂性逐年增加。为高性能电源转换部署稳健的设计方法,对于实现一次性成功以及满足新兴技术快速变化的电源需求至关重要。 Vicor 是高性能模块化电源系统的创新企业,将于 2020 年 3 月 31 日起,在于班加罗尔开始的 2020 年全球巡演高性能电源转换研讨会暨研习会系列上分享专业技术。 为期一天的免费赠送研讨会包括主题介绍,这一天的大部分时间是专家主导的互动研习会,大会不仅将确定常见的误区,而且还将提供获得成功高性能电源系统设计的方法指导。 精彩内容: 您将了解支持 E...

Vicor 公布第二届全球年度高性能电源转换研讨会暨研习会的时间安排
2020年02月11日

设计高性能电源系统的复杂性逐年增加。为高性能电源转换部署稳健的设计方法,对于实现一次性成功以及满足新兴技术快速变化的电源需求至关重要。 Vicor 是高性能模块化电源系统的创新企业,将于 2020 年 3 月 31 日起,在 2020 年高性能电源转换研讨会暨研习会系列上分享专业技术。 为期一天的免费赠送研讨会包括主题介绍,这一天的大部分时间是专家主导的互动研习会,大会不仅将确定常见的误区,而且还将提供获得成功高性能电源系统设计的方法指导。 精彩内容: 您将了解支持 EMI 降低、热建模、PC...

Phasor 使用分比式电源架构增强移动卫星的连通性
2019年11月26日

作为卫星移动宽带应用的企业级电子导航天线 (ESA) 系统的领先开发商,Phasor 与 Vicor 合作,为其系统开发了一款电源解决方案,该系统提供了在移动过程中前所未有的连接速度与带宽。 该技术为航空、航海、陆地移动与国防应用提供了可靠的卫星连接并取得重大突破,它帮助终端客户不管以何种交通方式出行时,都能实现参加多方视频会议或在线观看视频和播放音乐时不中断或掉线。 Phasor 的纤薄、平坦或保形固态电子导航天线系统可内置于火车等车辆的车顶,天线厚度小于 25 毫米,性能堪比 2.4 米以...

Vicor 将在 2019 超级计算大会上展示先进的 48V 供电解决方案
2019年10月30日

欢迎在 SC19 大会上莅临 Vicor 技术展位,讨论 48V 毂型电源模块的生态系统,该模块可解决先进计算系统的功率密度及供电挑战。 Vicor 技术专家随时欢迎您的到来,共同讨论高级负载点、横向及纵向供电解决方案,其可在超过 1000 安培的峰值电流下直接从 48V 为 1V 以下及 0.5V 以下的处理器供电。此外,Vicor 还将重点展示全新高密度、三相 AC 及 HVDC 前端电源模块。 对于仍然在负载点使用 12V 电源或在现有 12V 电源基础架构上添加 48V 人工智能加速卡...

Yuba Dozono 出任 Vicor KK 新总裁
2019年09月20日

日前,Vicor 公司(总部:美国马萨诸塞州安多佛;首席执行官:Patrizio Vinciarelli)宣布任命 Yuba Dozono 为 Vicor KK 总裁(总部:东京品川区),决议于 2019 年 7 月 1 日起生效。Dozono 先生将作为 Vicor 公司销售及市场营销副总裁身份监督 Vicor 公司日本业务。 对于本次任命,Vicor 公司全球销售及市场营销副总裁 Philip D. Davies 评论道:“日本是 Vicor 公司的重要市场。Dozono 先生不仅将为我们...

Vicor 出席第七届国际 48V 电源系统大会
2019年09月10日

Vicor 公司将于 2019 年 11 月 11 日至 14 日出席在德国柏林举行的第七届国际 48V 电源系统大会。为期 4 天的会议将重点介绍顶级 OEM 厂商、一线厂商以及 Vicor 等创新技术供应商在汽车电子产品及电池技术开发方面的最新创新,可帮助 OEM 厂商为更高性能的汽车实现更小、更轻、效率更高的电源。 Vicor 全球汽车业务开发副总裁 Patrick Wadden 将介绍“使用高密度模块组件设计 48V 分布式电源架构”。架构提出利用 Vicor 先进的汽车级 DC-DC...

Vicor 任命欧洲汽车业务开发总监
2019年09月04日

Vicor 公司日前宣布任命 Nicolas Richard 为欧洲汽车业务开发总监。 在加入 Vicor 之前,Nicolas 在 IDT (Renesas) 担任汽车销售和现场应用工程师,主要从事动力系统、信息娱乐系统和 ADAS 系统的技术销售。 他曾在安森美、大陆汽车和 VDO(大陆汽车)等公司担任过众多工程设计职位,工作涉及为混合动力汽车和电动汽车设计 DC-DC 转换器的项目。 在对这一任命进行评论时,Vicor 欧洲、中东和非洲销售副总裁 Henryk Dabrowski 表示:...

Vicor 将在于日本名古屋举行的汽车世界大会上解决汽车电气化挑战
2019年09月04日

Vicor 在日本的技术支持工程师 Seishi Tsukimoto 将讨论行业当前面临的汽车电气化挑战,以及 Vicor 模块化方法如何提供前所未有的性能、灵活性和可扩展性,实现更快的车载充电。 Tsukimoto 将探索使用高级电源架构及模块化方法为系统设计供电的优势,其可更快、更高效地解决当前最棘手的汽车挑战。 Vicor 是一家高密度电源创新企业,拥有强大的 48V 电源转换专业技术。使用专利架构,Vicor 可针对当前要求最高的电源挑战提供最高密度的电源系统。Vicor 解决方案可在...

Vicor 公布其全球高性能电源转换研讨会暨研习会时间安排
2019年08月12日

设计高性能电源系统的复杂性逐年增加。为高性能电源转换部署稳健的设计方法,对于实现一次性成功以及满足新兴技术快速变化的电源需求至关重要。 Vicor 是高性能模块化电源系统的创新企业,将于 2019 年 9 月 17 日起,在于 8 个国家、12 座城市举办的一系列 2019 高性能电源转换研讨会暨研习会上分享电源专业技术。 为期一天的免费赠送研讨会包括主题介绍,这一天的大部分时间是专家主导的互动研习会,大会不仅将确定常见的误区,而且还将提供获得成功高性能电源系统设计的方法指导。 精彩内容: 您...

Vicor 在 2019 人工智能硬件峰会上推出全新垂直供电解决方案
2019年08月05日

AI 处理器功率正在急剧提升,需要为电源系统设计提供创新的方法。Vicor 将在 2019 年 9 月 17 日至 18 日,于加利福尼亚州山景城举行的 2019 人工智能硬件峰会上推出 Vicor 最新高密度模块化电源解决方案。Vicor 是峰会的金牌赞助商,在本次峰会上,人工智能领域的领导者将齐聚一堂,讨论人工智能技术及硬件的最新趋势与创新。 Vicor 公司副总裁 Robert Gendron 将介绍最新 AI 处理器供电的需求。他将介绍 Vicor 合封电源解决方案的发展,该解决方案主...

Vicor 在开放式数据中心委员会峰会上展示 Vicor 最新 48V 电源模块创新
2019年08月01日

ODCC 峰会是中国主要的数据中心盛会,将领先的云计算及高性能计算专家齐聚一堂,共同讨论高级技术及行业挑战。在今年的活动中,Vicor 将展示 Vicor 最新 AC 及 HVDC 至 48V 和 48V 至负载的电源模块,其将为当前最具挑战性的数据中心电源问题提供解决方案。 新增高级人工智能运算导致服务器机架电源需求急剧上升,因此 Vicor 开发了可降低配电损耗并提高效率的 48V 解决方案。 Vicor 将通过其各种双向 48V 至 12V 及稳压 48V 至 12V 模块来演示这一效率...

Vicor 推出最新 800V 母线转换器模块
2019年06月19日

800V BCM4414 是一款 1.6KW 隔离式、1/16 固定比率母线转换器模块 (BCM®), 其可在 500V 至 800V 的输入电压下平稳工作,提供 SELV 输出电压,峰值效率达 97.7%。最新 800V 模块是 Vicor 现有 700V BCM4414 的有力补充,可创建一系列具有更强隔离性 (4,242VDC) 及双向电压转换功能的产品。该 BCM 可轻松并联为功率更高的阵列,而 SELV 输出则可进行堆栈(串联),实现更高的输出电压。这两款 BCM 均采用 111 x...

Vicor 将在于中国西安举办的 2019 Mouser 电源系列研讨会上解决高密度电源挑战
2019年06月13日

常规解决方案解决不了当前最有难度的电源难题。Vicor 中国技术支持工程师 Jeff Chen 将确定电源工程师当前所面临的新兴大功率转换挑战。 陈先生将探索使用高级电源架构及模块化方法进行电源设计的优势,以更快、更高效地解决当前最棘手的电源挑战。模块化电源系统设计方法不仅可取消常规转换的冗余阶段,而且还可提供一种方法,带来易于扩展的高灵活电源系统设计。Vicor 拓扑及高级架构可实现市场上最大功率密度的电源解决方案。 Vicor 是一家高密度电源创新企业,拥有强大的 48V 电源转换专业技术...

Vicor 将在于韩国首尔举行的 2019 Mouser 电源研讨会系列上展示高效率的 48V 电源设计
2019年06月11日

Vicor 韩国现场应用工程师 Jerrad Choi 将介绍如何“使用电源模块进行高效电源设计”。他将介绍如何使用高级 48V 电源架构提高性能和效率。此外,他还将通过使用模块化电源系统设计方法,说明如何优化设计进程,创建更灵活的更小电源系统。 Vicor 是一家高密度电源创新企业,拥有强大的 48V 电源转换专业技术,可使用 FPA™ 和横向供电 (VPD) 等专利架构,针对当前要求最高的电源挑战提供最高密度的电源系统。Choi 先生将展示超级计算机、太阳能 ESS 和 LED 照明等行业...

在韩国首尔举行的半导体电源研讨会上,Vicor 将介绍 48V 分比式电源架构
2019年05月31日

Vicor 韩国公司现场应用工程师 Jerrad Choi 将讨论使用分比式电源架构 (FPA) 设计电源系统的优势。他的演讲“采用分比式电源架构进行高效率电源设计”将详细阐述在高性能计算、人工智能和机器学习等行业需要高密度、大电流传输时,分解电源的优势。此外,他还将介绍构建电源系统的模块化方法的优点,其不仅将缩短上市时间,而且还将带来高效率的电源系统设计。 Vicor 是一家高密度电源创新企业,拥有强大的 48V 电源转换专业技术,可使用 FPA 和横向供电 (VPD) 等专利架构,针对当前...

半导体行业:KYOCERA 和 Vicor 合作开发 高级合封电源解决方案
2019年04月10日

2019 年 4 月 11 日,马萨诸塞州安多弗讯 — Kyocera 公司(东京证券交易所股票交易代码:6971)和 Vicor 公司(纳斯达克股票交易代码:VICR) – 日前宣布将合作开发新一代合封电源解决方案,以最大限度提高性能并缩短新兴处理器技术的上市时间。作为这两家技术领导者合作的一部分,Kyocera 将通过有机封装、模块基板及主板设计为处理器提供电源及数据传输的集成。Vicor 将提供合封电源电流倍增器,为处理器实现高密度、大电流传输。本次合作将解决更高性能处理器快速发展所面临...

Vicor 将出席慕尼黑上海电子展并展出先进的48V 电源组件,可应用于高性能汽车、人工智能处理以及铁路
2019年03月12日

今天,由于数据中心以及汽车电源系统用电量的激增,原有的12V解决方案已经不能满足市场需求,48V解决方案应运而生。作为高密度48V电源组件的领导者,Vicor将展示其最新三相至48V以及48V至负载的模块化电源解决方案。 同时,应用于48V机架配电架构的全新DC-DC模块,以及众多先进的电源组件开发板将同期展出。 此外,现场将动态演示领先的沉浸式冷却系统。该系统采用沉浸式冷却技术工作,消除了传统风冷式系统的散热限制。同时,由Vicor ZVS 升降压稳压器支持的新一代高密度LED显示器也一并与...

Vicor 为 48V ZVS 降压稳压器产品系列提供 GQFN 封装选项
2019年03月06日

PI358x 系列是 Vicor 48V ZVS 降压稳压器产品系列的最新成员,可为现有 LGA 和 BGA 系统级封装 (SiP) 产品提供一个全新低成本的 GQFN 封装选项。 PI358x 独特的 ZVS 拓扑能够在不影响性能的情况下,实现 48V 直接到负载点的应用。通过降压稳压,工程师可部署更高效的配电架构,减少 I2R 损耗,并消除高成本、低效率的中间转换级。 PI358x的工作范围从 30VIN 至 60VIN ,不仅可以实现2.2V 至 14V 的输出电压稳压,而且还可提供高达...

Vicor 在德国嵌入式世界大会上展示 48V 组件液浸式散热的优势
2019年02月21日

Vicor 与富昌电子合作,将在于德国纽伦堡举行的 嵌入式世界大会(2019 年 2 月 26 至 28 日)上展示这项高级数据中心散热技术及其优势。 高性能计算应用会产生过多的热量,虽然常规风冷是一种选项,但使用液浸式散热等高级散热技术可实现更高的系统效率。一些迄今为止最高级的处理器采用沉浸式散热技术工作,缓解了传统风冷式系统的散热限制。 在富昌电子 3 号厅 3-225 号展位上,Vicor 展示了其适用于高性能 CPU/GPU(浸入在 3M 产品 Fluorinert™ 中)的合封电源解...

Vicor 推出 4 款最新DC-DC 转换器 ChiP 模块
2019年02月14日

Vicor 推出 4 款最新 DC-DC 转换器 ChiP 模块 产品系列非常广泛的 DCM™ 系列的最新成员采用 3623(36 x 23 毫米)ChiP (Converter housed in Package™) 封装,支持 1,032W/in3 无与伦比的功率密度。最新 80W DCM ChiP 支持 9V 至 75V 宽输入电压范围,可提供 12V、24V、28V 和 48V 额定输出电压。 该DCM ChiP 是一款 DC-DC 转换器模块,可提供一个业经验证的、比其它分立式解决方...

Vicor 首席执行官将在 2019 DesignCon 上讨论面向高性能 AI ASIC 的解决方案
2019年01月28日

Vicor 公司创始人兼首席执行官 Patrizio Vinciarelli 将于 1 月 31 日出席在加州圣克拉拉举行的 2019 DesignCon,参与电源完整性未来问题的专题讨论。2019 IEEE William E. Newell 电力电子奖获得者 Vinciarelli 博士将公布垂直供电 (“VPD”) 解决方案,该解决方案主要面向在不足 1V 电压下需要超过 1000A 电流的高性能 AI ASIC。 DesignCon 将齐聚来自高速通信及半导体产业的 5000 名芯片、...

Vicor 召开 2018 台湾 48V 设计峰会
2018年10月18日

Vicor 将于 2018 年 10 月 26 日在台北市举办 48V 设计峰会。 48V 设计峰会将齐聚来自 OEM 及 ODM 厂商的工程专家以及 Vicor 电源系统设计专家。 峰会将涵盖最新的48V电源直接到负载点的模块化电源解决方案,,可实现并简化数据中心、电动汽车、LED 照明以及工业应用领域的高级电源系统设计。 关于Vicor Vicor 是模块化电源解决方案的领导者,该解决方案可简化 HVDC 及 AC 电源和 PoL 器件 48V 的创建和配电,实现 48V 直接至负载的转换...

Vicor 推出 10kW PowerTablet™ AC-DC 转换器
2018年10月16日

2018 年 10 月 16 日,中国北京讯 – 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布推出一款三相 AC-DC 转换器模块 (RFM),其采用 9.4 x 5.9 x 0.6 英寸(24 x 15 x 1.5 厘米)的平板电源配置,可提供 10kW 的稳压 48VDC。RFM 针对冗余工作整合滤波与内建故障保护功能,可提供一组功率因数校正的稳压、隔离式 DC 输出。RFM 可通过配置,支持 全球范围200 至 480VAC 的三相 AC 电源。 RFM 纤薄的平板...

Vicor 首席执行官荣获 2019 年 IEEE William E. Newell 电力电子大奖
2018年10月09日

2018年10月9日、马萨诸塞州安多弗讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布 Vicor 首席执行官 Patrizio Vinciarelli 荣获 2019 年 IEEE William E. Newell 电力电子大奖,Patrizio 获此殊荣主要因为:“他在为分布式电源系统应用开发高效、高功率密度的电源转换组件过程中所表现出的极具远见卓识的领导才能”。 推动分布式电源系统效率、功率密度及灵活性发展的创新,从根本上改变了电源转换的技术及商业前景。201...

Robert Gendron 是 2018 ODCC 峰会的主题演讲嘉宾,将重点介绍用于人工智能云数据中心的 48V 电源解决方案
2018年10月03日

Vicor 公司副总裁 Robert Gendron 将在 2018 年北京开放式数据中心委员会 (ODCC) 峰会上发表主题演讲。 他将呈现《电源技术在云数据中心的发展与演进》的精彩演讲,介绍人工智能 (AI) 在云计算领域的发展。人工智能处理器现在正在将电源需求提升到新的高度。能为 AI 处理器供电并能充分发挥其潜力,可为处理器 VR 和数据中心电源基础架构及服务器机架的带来新需求。 Vicor 将在展会上展出 Vicor 三相 48V 和 48V 直接至负载的 AI 电源解决方案,以及液...

Vicor 任命全球汽车业务发展副总裁
2018年09月26日

2018年9月26日 – 马萨诸塞州安多弗讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布任命 Patrick Wadden 为全球汽车业务发展副总裁, 2018 年 10 月 1 日正式生效。在该职位上,Wadden 先生将负责拓展和协调 Vicor 在全球汽车市场上的业务。 加入 Vicor 之前,Wadden 先生任职于 Integrated Device Technology ,是汽车细分市场北美销售团队的负责人。他之前的工作经验非常丰富,曾在 Analog ...

Vicor 将出席 2018 年汽车 48V 电源及电气化系统论坛
2018年09月26日

Vicor 应用工程总监 Paul Yeaman 将讨论与传统电源转换器设计相比,高级电源架构及创新封装为混合动力车、纯电动车以及自动驾驶汽车带来的优势。 2018 汽车 48V 电源及电气化系统论坛将于 10 月 17 日至 18 日在德国柏林举行,论坛将专注于旨在提高汽车性能、成本效益和燃油经济性的 48V 配电。 了解有关这些产品的更多详情: https://powerblog.vicorpower.com/2018/09/vicor-to-present-at-the-2nd-annu...

Vicor 将在 2018 ODCC 峰会上展示三相至 48V 以及 48V 直接至负载的模块化电源解决方案
2018年09月19日

Vicor 将出席于 10 月 16 日及至17 日在北京举行的中国领先的数据中心活动 — 开放式数据中心委员会 (ODCC) 峰会,展示其面向 48V 机架配电架构及高级人工智能 (AI) 处理器的最新模块化电源解决方案。 展示的产品有三相至 48V 模块化电源解决方案和 48V 直接至负载的模块化电源解决方案,以及高级散热技术。 ODCC 的使命是打造中国数据中心开放式平台,推动互联网产业的发展及基础设施标准化,并加速互联网产业化的进程。 ODCC 峰会由阿里巴巴、百度、腾讯、中国电信、中...

Vicor 为 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列提供 BGA 封装选项
2018年08月22日

PI354x-00-BGIZ 是 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列的最新产品,为现有 PI354x-00-LGIZ LGA 系列提供了新的 BGA 封装选项。 Pi354x Cool-Power ZVS 降压稳压器的高性能 ZVS 拓扑可在不影响性能的条件下,实现 48V 直接至 PoL 的应用。采用从更高电压电源直接降压,工程师可更高效地部署配电架构,减少 I2R 功率损耗,并消除高成本、低效率的中间总线转换。 从36VIN 至 60VIN, PI354x 不仅可为从...

Vicor 的 ChiP 封装DCM 进一步扩增高精度输出稳压的电源模块
2018年07月10日

Vicor 为其日益壮大的 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营新增 25 款最新产品,支持 ±1% 的更严格输出电源稳压。凭借 1,032W/in3 无与伦比的功率密度,最新系列的DCM模块允许工程师们运用最少的外加电路或下游组件来驱动需要更严格稳压的负载。 DCM ChiP(Converter housed in Package)是一款可从未稳压的宽范围输入生成隔离稳压 DC 输出的DC-DC 转换器模块。DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入电压范围内始...

5 款最新 MIL-COTS 部件帮助简化设计,优化 SWaP-C 属性
2018年06月14日

VIA DCM 系列是坚固的模块化 DC-DC 转换器,采用散热良好的纤薄(9.3 毫米)VIA 封装,支持宽输入电压范围规格和隔离式稳压高效率输出。这个全新 DC-DC 转换器系列具有增强的功能和性能,包括 EMI 滤波、瞬态保护、涌流限制,以及一个用于微调、启用和遥感的二级参考控制接口。 功率提高 3 倍、更纤薄 与最接近的同类竞争产品相比,Vicor 最新解决方案按体积算,功率密度提高大约 2.5 倍;按重量算,功率密度提高大约 3 倍。设计人员可以期待更好的散热性能和更全面的瞬态及电磁...

Vicor 面向数据中心和汽车应用发布双向 48V/12V NBM 转换器
2018年06月05日

2018 年 6 月 5 日,德国纽伦堡讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布面向数据中心和汽车应用的混合 48V/12V 电源系统推出一款双向、非隔离式固定比率转换器。 这款 2317 NBM 是双向转换器,不管是在输入为 12V,输出为 48V 应用下,还是在输入为 48V 而输出为 12V 应用下,均可稳定提供 750W 的功率,带来超过 98% 的峰值效率。NBM (NBM2317S54D1464T0R) 采用 23 x 17 x 7 毫米表面贴装...

实时演示 — 48V 直接至 CPU 的解决方案为人工智能处理器实现更高的性能
2018年04月13日

总结:在 48V 直接至 CPU 的前沿,Vicor 公司不仅将介绍如何构建和实施 48V 系统,而且还将介绍通过 48V 架构运行数据中心的低成本优势。在 2016 年的活动中, Google 宣布 了一项计划,推动将 48V 服务器及配电基础架构作为数据中心标准应用的发展。该演示不仅将说明从那以后所取得的发展,而且还将重点介绍使用 48V 背后的商业价值。 项目说明:“支持人工智能的电源系统” MHZ 驱动的电源组件,构成新一代高效率的小型电源 AI XPU(CPU 和 GPU)的电源 最...

Vicor 在 GTC 2018 上推出12 - 48V NBM 模块
2018年03月26日

2018 年 3 月 27 日,加利福尼亚州圣何塞讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布推出一款 12 至 48V 非隔离式升压转换器,为仍然依靠传统的 12V 配电的数据中心提供 48V 高性能 GPU支持。 2317 NBM 能够以超过 98% 的峰值效率将 12V 电压转换为 48V。该产品采用 23 x 17 x 7.4 毫米表面贴装 SM-ChiP 封装,支持 750W 的稳定功率以及 1kW 的峰值功率。NBM (NBM2317S14B5415T...

Vicor 合封电源系统提供高达 1,000A 的峰值电流
2018年03月06日

2018 年 3 月 6 日,马萨诸塞州安多弗讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布推出最新合封电源 (“PoP”) 芯片组,其中包括用于高性能 GPU、CPU 和 ASIC (“XPU”) 处理器的模块化电流倍增器 (MCM)。PoP MCM 不仅可倍增电流,而且还可为靠近 XPU 的 48V 电源分压至所需的较低电压,实现更高的 XPU 性能。配电效率和系统密度的提升超越了传统的无电流倍增功能的 12V 输入多相电源稳压器的限制。合封电源是一项支持耗电极...

Vicor公司面向 MIL-COTS VPX 应用推出一款兼容VITA 62 的全新电源系统系列
2018年02月20日

Vicor公司推出的兼容 VITA 62 电源的全新电源系统产品系列专为 3U 开放式 VPX 系统精心设计,可在坚固的传导散热底座中实现高效率和高功率密度。初始产品支持额定 28V 或 270V DC 输入电压,可提供 3.3V 至 12V 的预设输出电压,提供高达 600W 的功率。需要不同输出电压或功率等级的客户可申请定制电源来满足其规格要求。 该系列产品已经过全面测试,将符合 MIL-461F 和 MIL-704F 标准。此外,28V 输入版本也符合 MIL-1275D 标准。 查看产...

最新 DC-DC 转换器系列为现代铁路应用注入强大动力
2018年02月06日

Vicor 针对最新铁路运输及基础设施应用发布新一代 DCM,其所采用的一系列宽输入范围(43 - 154V 输入)3623(36 x 23 毫米)ChiP 支持高达 240W 的功率以及高达 93% 的效率。 现代铁路基础设施需要各种 DC-DC 转换器,为货运及客运市场提供各种不同的全新服务。客运轨道交通系统需要能够支持家庭信息娱乐的移动办公通信功能,而货运铁路系统则需要监控及控制功能,才能确保车上所有货品的运输安全性和及时性。同时,不论是车载安全系统还是站上安全系统,客运和货运车辆都需要...

Vicor 发布首款 20 Amp 24V Cool-Power ZVS 降压稳压器
2018年01月16日

Cool-Power ZVS 降压稳压器 PI3325-00-LGIZ 是目前面向 24V/28V 应用的最大电流输出 ZVS 降压稳压器,可在高达 20A 的电流下提供稳压 5V 输出。PI3325-00-LGIZ 采用 10 x 14 x 2.5 毫米 LGA SiP 封装,可满足越来越多应用对高功率密度的不断需求。此外,它还可为 48V 输入版 ZVS 降压稳压器 PI3325-00-LGIZ 提供引脚对引脚兼容,帮助设计快速从 24VIN 移植至48 VIN 。 PI3325-00-...

Vicor 合封电源方案荣膺《电子产品》杂志年度产品奖
2018年01月09日

2018 年 1 月 9 日,美国马萨诸塞州安多佛讯 — Vicor 公司(纳斯达克股票交易代码:VICR)日前宣布 Vicor 面向高性能、大电流 CPU/GPU/ASIC(“XPU”)处理器的合封电源模块化电流倍增器 (MCM) 荣获《电子产品》年度产品奖。 Vicor 产品是仅有的 12 款入选《电子产品》特定奖项的产品之一。获胜产品以创新设计、技术或应用取得重大进步以及极具性价比优势为标准选出。Vicor 合封电源方案通过释放 XPU 插座引脚,消除从主板到 XPU 的链接损耗,增大电...

ExaScaler/PEZY 计算公司在 2017 超算大会上推出排名在 Green500/Top500 名列前茅的 Gyoukou 超级计算机
2017年11月16日

2017 年 11 月 16 日,科罗拉多州丹佛讯 — ExaScaler/PEZY 计算公司 (ExaScaler and PEZY Computing) 今日在2017超算大会SC17上推出其 Gyoukou 超级计算机,Green500 与 Top500 的排名证实了其兼具高效率与高计算能力的独特优势。Gyoukou 超级计算机安装在日本横滨研究院。(视频: PEZY 液冷散热 ) 此外,ExaScaler/PEZY 计算公司还荣获Green500第 1、第 2 和第 3 名。这些超级计...

VICOR 推出支持 ±1% 稳压的 DCM ChiP 系列
2017年10月04日

Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件,进一步壮大其采用 ChiP 封装的隔离稳压 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营。最新系列产品具有无与伦比的功率密度,高达 1,032 W/in3,可实现全工作范围±1%的精度要求。而之前的ChiP 封装的 DCM 系列为了支持大功率输出,可以采用多个DCM模块并联阵列,其输出电压精度为 ±3%。 DCM ChiP 可将未稳压的宽范围输入电压,转换成隔离稳压的 DC 输出,而 DCM 转换器则可利用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,在其整个...

Vicor 新建日文网站
2017年10月02日

日语版 Vicor 网站 www.vicorpower.com 现已发布。新站点的 URL 是 www.vicorpower.com/ja-jp 。 本站点是 Vicor 公司网站 www.vicorpower.com 的本地化版本,旨在与 Vicor 公司的任何新闻和更新实现快速同步。 以前的日语网站 www.vicorpower.jp 现已整合并重新定位在了新网站 www.vicorpower.com/ja-jp 中。 关于 Vicor 公司 Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗...

Vicor最新推出 700V K=1/16 母线转换器
2017年09月25日

Vicor 母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的输出功率及 97%的 峰值效率,功率密度高达 700W/in³。该器件采用具有良好散热性的 4414(111 毫米 x 36 毫米 x 9.3 毫米)VIA 封装,支持底座安装或电路板安装选项,能承受 4.3 kV 的隔离电压。这款坚固的 VIA 封装还集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波以及电压瞬态保护功能。这些高度灵活的模块可轻...

Vicor 进一步壮大 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品阵营
2017年09月20日

Vicor 推出 PI3523-00-LGIZ (PI3523),进一步壮大 Cool-Power 48V ZVS 20A 降压稳压器产品阵营。PI352x 系列提供 20A 输出能力,是以前所推出的 10A 48VINPI354x 系列的增强补充,完善了从 48V 直接为负载点 (PoL) 供电的应用可调电压的选项。PI3523 是一款额定输入为 48V输出电压为 3.3V 的降压稳压器,能够提供高达 22A 的电流。该稳压器系列支持从 48VIN 直至 20A 负载点电压的应用,该系列产品...

Vicor 合封电源为人工智能处理器实现更高的性能
2017年08月22日

2017 年 10 月 16 日,中国北京讯 — 日前,Vicor 公司(纳斯达克股票交易代码:VICR)宣布为高性能大电流 CPU/GPU/ASIC(“XPU”)处理器推出 合封电源 模块化电流倍增器。Vicor 合封电源解决方案不仅可减少 XPU 插座的引脚数,还可减少从主板向 XPU 供电所涉及的损耗,从而可为实现最大的 XPU 性能增大电流供给。 为了应对人工智能、机器学习、大数据挖掘等高性能应用日益增长的需求,XPU 工作电流已上升至数百安培。毗邻 XPU 布置的、大电流供电单位中的...

最新研究显示电源工程师正在努力应对需求变化 
2017年06月20日

对于工程师而言,最大的电源设计挑战就是设计程序开始之后规范的改变。根据 Vicor 公司所进行的研究,世界各地 87% 的电源系统设计人员将规范改变视为设计电源系统最常见的阻碍。 Vicor 产品营销部副总裁 Rob Russell 表示:“在创建电源系统设计时,工程师如果预感到会有规范变化,需要考虑更加灵活的全新方法。电源组件设计方法有助于工程师轻松在其电源设计中换出不同的组件,时间安排风险达到最小。” 此外,本研究还凸显了满足项目时间要求会遇到的挑战。由于有上市时间压力,80% 的电源工程...

最新 Cool-Power® ZVS 降压稳压器进一步壮大 Vicor 48V 直接至负载点产品阵营
2017年06月07日

总结:PI3526-00-LGIZ 是 Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列的新增产品,支持 48V(30 – 60VIN) 输入。PI352x 是现有 PI354x 产品系列中提供更大电流的产品,可为 48V 直接至负载点 (PoL) 应用实现可扩展的电源选项。PI3526-00-LGIZ 是一款 12V 输出稳压器,采用 10x14 毫米 LGA SiP 封装,可提供高达 18A 的电流。 PI352x 产品系列提供与 Vicor 现有 48V Cool-Power ZVS 降...

Vicor 推出采用 ChiP 封装的最新 K=1/16、384VDC-24VDC 产品,进一步丰富高电压母线转换器系列
2017年05月10日

摘要: 最新 BCM6123TD1E2663Txx 是一款采用 ChiP 封装的高密度、高效率、固定比率 DC-DC 转换器模块,可通过 384 VDC 额定工作输入电压实现隔离式安全超低电压 (SELV) 24V 二级输出。全新 BCM 6123 ChiP 采用 61 毫米 x 23 毫米 x 7.26 毫米通孔封装提供。 最新 BCM6123TD1E2663Txx 的推出将进一步丰富 Vicor 的高电压母线转换器系列,该系列将包括在下表中重点显示的 K=1/8 (384-48VNOM)、...

Vicor 推出最新高性能 MIL-COTS DC-DC 转换器和 MIL-STD 输入滤波器,满足高级 SWaP-C 需求
2017年05月02日

DCM VIA 系列是坚固的模块化 DC-DC 转换器,采用散热良好的纤薄(9.3 毫米)VIA 封装,支持宽输入电压范围规格和隔离式稳压高效率输出。这个全新 DC-DC 转换器系列具有增强的功能和性能,包括 EMI 滤波、瞬态保护、涌流限制,以及一个用于微调、启用和遥感的二级参考控制接口。 两个最新 MIL-COTS(军用级)版本现已开始供货(有 270V(160 — 420V 输入电压范围)的 DCM 3714 VIA 系列 ,额定输出电压为 24V 和 28V,输出功率高达 500W。 ...

实况网络研讨会 — 满足国防应用 DC-DC 电源系统需求
2017年04月24日

总结:了解如何在一些最具挑战性的情况下,满足军用标准极其严格的合规性要求。 日期:2017 年 5 月 4 日 主持人:Vicor 公司系统应用工程师 Vamshi Domudala 将介绍: DC-DC 系统助力符合 MIL 标准 典型应用与测试结果 降低滤波器和布局的噪声 使用针对国防应用优化的电源组件 参会对象 如果您是负责为国防应用开发电源系统的工程师,请千万不要错过本场网络研讨会。想要了解苛刻要求以及灵活电源组件如何帮助缩短设计时间的技术管理人员也可以参加。 点播观看其它 Vic...

Vicor 实况网络研讨会 — 电池应用的电源组件
2017年03月23日

总结:了解如何使用现代电源组件为电池应用开发更好的电源系统。 日期:2017 年 4 月 4 日 主持人:产品管理与市场营销高级经理 Travis Williams 将介绍: 为什么宽输入输出电压范围很重要 如何设计可扩展电源系统,满足当前及未来需求 使用高灵活组件降低成本 最大限度提高电池系统的功率密度和效率 参会对象 任何负责开发使用电池提供十瓦以上电源的系统的工程师均可参加本次网络研讨会。想要了解电源系统设计的新方法,如何能够增强电池系统功能的技术管理人员也会对本次网络研讨会感兴趣。 ...

纬颖科技今日在 OCP 美国峰会上展示其基于新一代 Intel® Xeon® 处理器(代码 Skylake)的 48V 服务器平台
2017年03月08日

2017 年 3 月 8 日,加州圣塔克拉外电报道 – 高质量计算及储存产品的云端基础架构及数据中心机架解决方案领先供应商纬颖科技股份有限公司 (Wiwynn® Corporation) 今日在 OCP 峰会上预先展示了其 48V 服务器平台 M1,该产品的展示将在 B3 展位进行。这款服务器平台经过精心设计,不仅将满足服务器使用 48V 不断增长的需求、降低总体拥有成本 (TCO),而且还将满足新兴 CPU 日益增加的电源需求。纬颖科技将通过推出其使用 48V 电源技术的首款开放式计算项目(...

现场讲演:48V 直接至 CPU 成为主流
2017年03月05日

摘要:Vicor 公司具有 48V 直接至 CPU 技术的领先优势,不仅将呈现 48V 系统的架构及实施方式,而且还将展示通过 48V 电源运行数据中心的低成本优势。在上一届峰会上,Google 发布了其促进 48V 服务器及配电基础架构成为数据中心标准的计划。 项目介绍:高性能计算 (HPC) 应用过去 10 年间一直使用 48V 机架配电基础架构,这可降低配电损耗。提高了性能需求,随之需要更高的 CPU 及 GPU 电源才能满足这些性能需求,因此主流数据中心服务器正在突破用电阈值,12V...

Vicor 公司推出最新 Cool-Power ZVS 升降压稳压器
2017年03月02日

2017 年 3 月 2 日,美国麻萨诸塞州安多弗讯 — Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)今日宣布其不断增长的 PI37xx 系列 Cool-Power ZVS 升降压稳压器再添新成员。这款全新 PI3740 Cool-Power 稳压器全新 PI3740 Cool-Power 稳压器支持 8 至 60 VDC 工作电压范围以及 10 至 50 VDC 稳压输出电压,能够以高达 96% 的效率提供高达 140 瓦的功率及高达 8 安培的输出电流。PI3740 不仅整合了...

Vicor 推出全新 20 Amp 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器系列的首款产品
2017年02月23日

摘要: 这款 PI3525-00-LGIZ 是 48V (30-60Vin) 输入 Cool-Power ZVS 降压稳压器组合的最新成员。PI352x 是现有 PI354x 产品组合中电流较高的解决方案,能够为 48V 直接负载点 (PoL) 应用实现可扩展的电源选项。PI3525-00-LGIZ 是一款 5V 输出稳压器,提供的电流高达 20A,而采用的封装则是 10x14 毫米 LGA SiP 封装。 PI352x 产品组合具有 Vicor 现有 48V Cool-Power ZVS 降...

Vicor 推出两款采用 ChiP 封装的全新 DCM
2017年02月16日

摘要:采用 ChiP 封装的 DCM 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成隔离式 DC 输出。这款 DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入线路范围内始终提供高效率。模块化 DCM 转换器和下游 DC-DC 产品支持高效配电,从而可在各种未稳压电源与负载点之间提供优异的电源系统性能和连接性。 当前推出的产品: 额定输入电压 ChiP 分装 输入电压范围 输出电压 3.3V 5V 12V 13.8V 15V 24V 28V 36V 48V ...

Vicor 推出两款采用 VIA 封装的全新 DCM
2017年02月07日

摘要 : 采用 VIA 封装的 DCM 是增强型模块化 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成稳压的隔离式高效率输出,功率密度远远高于同类竞争产品。新款 DCM 可为电源系统工程师提供具有更高 EMI 滤波、瞬态保护、涌流限制以及二级参考控制接口功能性的更好砖型解决方案,可充分满足微调、启用以及远程感测应用的需求。针对板载安装和底盘安装提供两种配置。 当前推出的产品: 定额输 入电压 VIA 分装 输入电压 范围 输出电压 5V 12V 15V 24V 28V 48V 300V 37...

Vicor 公司荣膺大奖,48V 直接到负载点数据中心解决方案荣列久负盛名的 UBM Americas ACE 年度电子创新奖“电源”类产品榜首
2016年12月14日

2016 年 12 月 15 日, – 美国麻萨诸塞州安多弗讯 — Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布 Vicor 荣登 2016 年 UBM Americas ACE 奖电源类产品榜首,本奖项旨在表彰为世界电子变革贡献技术及产品的公司与个人。 获奖名单已在于圣荷西会议中心举行的硅谷嵌入式系统会议期间,于 12 月 7 日周三在颁奖仪式上宣布。 Vicor 电源组件产品市场营销部副总裁 Robert Gendron 表示:“Vicor 的 48V 直接负载点产品系...

Vicor 推出 3 款采用 VIA 封装的全新 DCM
2016年12月13日

摘要:采用 VIA 封装的 DCM 是更坚固的模块化 DC-DC 转换器,可从宽范围的未稳压输入生成隔离稳压的高效率输出,带来远远高于同类竞争产品的功率密度。新款 DCM 整合了 EMI 滤波、瞬态保护、浪涌流限以及二级参考控制接口来微调、启用以及远程传感。可为电源系统工程师提供具有更高功能集成度的更好砖型解决方案。提供板载安装及底盘安装两种配置。 目前发布的产品: 额定 输入电压 VIA 封装 输入 电压范围 输出电压 5V 12V 15V 24V 28V 48V 300V 3714 200...

高性能电源设计时间锐减一半
2016年12月06日

摘要: 了解如何使用电源组件设计方法为您的电源系统缩短设计时间,降低风险,简化设计。 观看 设计高性能AC-DC电源系统的流程 应用工程部总监Paul Yeaman谈到: 电源系统设计的传统方法 将配电按照统一系统处理的优势 电源组件设计方法的使用 有助于缩短设计周期时间的在线工具 观众 本网络研讨会适合所有涉足电源系统设计的工程师,将充分满足从电源(前端)到负载点的整个电源链的设计需求。电源组件设计方法不仅可为有经验的电源系统设计人员带来巨大优势,而且还可为电源系统设计只是其一部分工作的工程...

Vicor推出7款采用ChiP封装的全新DCM
2016年11月30日

摘要: 采用ChiP封装的DCM是一款隔离式稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式DC输出。这款DCM转换器采用高频率零电压开关(ZVS)拓扑,可在整个输入范围始终如一地提供高效率。模块化DCM转换器和下游DC-DC产品支持高效率配电,可在各种未稳压电源与负载点之间实现优异的电源系统性能和连接。 目前发布的产品: 额定输入 电压 ChiP 封装 输入电压 范围 输出电压 3.3V 5V 12V 13.8V 15V 24V 28V 36V 48V 300V 4623 200 – 4...

让 EMI 问题成为过去的简单构想
2016年11月16日

总结: EMI 问题通常出现在设计后期,是造成后期成本超支和项目延误的罪魁祸首。了解如何避开 EMI 问题陷阱,一次性通过认证。 日期:2016 年 12 月 6 日 报名参加“让 EMI 问题成为过去的简单构想” EMI 问题很难解决,而且通常在开发后期才能发现,解决这些问题既耗资,又耗时。本次网络研讨会将通过一系列基本步骤,帮助工程师确保其系统第一次性通过 EMI 认证。这些措施不仅可确保有效解决 EMI 的根源问题,而且还有助于将辐射或传导辐射降至最低。 精彩内容: 电源系统出现 E...

ExaScaler/PEZY 计算公司在 SC16 上推出第一台性能密度高达 1.5 PetaFLOPS/m3 的超级计算机
2016年11月15日

2016 年 11 月 15 日,犹他州盐湖城讯— 日前,ExaScaler/PEZY 计算公司 (ExaScaler and PEZY Computing) 在 2016 超算大会 (SC16) 上宣布推出第一台性能密度为 1.5 PetaFLOPS/m3 (Rpeak) 的超级计算机 ZettaScaler-1.8。ZettaScaler-1.8 是定于 2017 年发布的 ZettaScaler-2.0(性能密度是 ZettaScaler-1.8 的 3 倍)的高级原型。ZettaSca...

Vicor 现场直播网络研讨会 – 如何利用仿真工具创建散热性更高的电源系统
2016年10月20日

摘要: 了解如何进行热计算以及如何使用在线仿真工具简化不同组件及散热选项的评估过程。 日期: 2016年11月3日 报名参加《如何利用仿真工具创建散热器更高的电源系统》网络研讨会 现代电子系统对电源的需求日益增加,电源组件密度也在不断提升,因而散热是电源开发人员所面临的最大挑战之一。 散热设计可能非常复杂、耗时,工程师必须查看各种数据表和应用手册,才能确保系统散热的优化。有时是通过测试真实系统进行估计然后验证来缩短设计时间,但对密度的需求就意味着,在客户具体应用中计算电源系统元件的精确状况更为...

Vicor 公司推出最新 60 V Cool-Power ZVS升降压稳压器
2016年09月21日

美国麻萨诸塞州安多弗 – 2016年9月21日 – Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布为其 Cool-Power® ZVS 稳压器组合新增两款全新降压降压器。这些新款 Cool-Power 稳压器整合 Vicor 高频率零电压开关 (ZVS) 专利技术,具有业界一流的转换效率、功率密度及性能,能够在超过 97% 的效率下提供高达 150 瓦特的电源。经过优化设计的PI3741-0x 稳压器是汽车、工业、测试、自动化、照明、电池稳压、电信等其他要求严苛应用的理想选择...

Vicor 现场直播网络研讨会 – 最大负载:脉冲功率的误区
2016年09月15日

摘要: 了解功率平均技术如何为脉冲负载的电源系统显著降低成本、缩小尺寸。 日期: 2016年9月27日 报名参加“最大负载:脉冲功率的误区” 指定符合脉冲负载峰值要求的电源系统不仅成本高昂,而且还会带来不必要的、又大又重的电源。参加本次网络研讨会,您将了解 Vicor 电源组件如何帮助开发人员利用电源平均技术为脉冲负载的电源系统显著缩减成本与尺寸。 Vicor 首席应用工程师Dave Beery谈到: 为什么常规电源必须调整尺寸才能符合峰值功率要求; 什么是功率平均技术以及这项技术所带来的...

实况转播!Vicor 电源解决方案巡回研讨会在印度三座城市举行! 
2016年09月13日

摘要: Vicor 电源系统设计专家将通过简单易用的全新强大工具电源系统设计工具 来分享电源组件设计方法(PCDM) 的优势。用户将挑战搭建一个从前端到负载点的完整的电源系统设计。 项目说明: Powered by Vicor Seminar 系列研讨会系列可让 Vicor 的电源架构师及应用工程师专家团队与具有各种专业技术水平的系统设计人员齐聚一堂,一起分享有助于开发电源系统的秘诀和技术。使用电源组件设计方法,Vicor 可提供各种设计方案,其可在从 AC 或 HVDC 到负载点的电源链的...

Vicor 网络研讨会 – 显著提高双向能量流动效率
2016年09月07日

摘要: 了解如何设计电源链,使用双向能量流采集能量并实现前所未有的系统效率。 观看: 使用 DC 电源变压器实现双向能量流动的网络研讨会 Vicor 首席系统应用工程师 Harry Vig 谈到: 如何针对双向 DC-DC 电源流动进行设计 使用电池的动态方法 从 DC 微电网到电信设备的应用 使用较高电压更高效地为远程负载供电 观众 本网络研讨会适合从初级工程师到工程设计总监的各级工程师。双向转换器是最新类别的组件,电源系统设计所涉及的所有人都应该知道这类转换器如何能帮助节能并采集能源...

Vicor 今日发布 4 款采用 VIA 封装的全新 DCM 产品
2016年06月07日

美国麻萨诸塞州安多弗讯– 2016年6月7日–Vicor 今日发布四款 DC-DC 转换器,这四款转换器属于DCM™ 系列产品中的隔离、稳压 DC-DC 转换器,都是可底盘安装的版本,坚固耐用。两款额定电压为 270V 的新产品及两款额定电压为 28V的新产品的加入,进一步壮大了这一产品阵营。(请参阅表 1) 应用: DCM 通常用于工业及过程控制市场、分布式电源、ATE、通信、国防/航空航天、半导体制造设备 (SME) 以及交通运输。 独特之处 与同类竞争产品相比,DCM 系列能够以更小的体...

Vicor 最新电源系统设计工具从电源到负载点配置模块化电源系统解决方案
2016年05月10日

2016 年 5 月 10 日,美国麻萨诸塞州安多弗讯 – Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布推出其最新 电源系统设计工具 在线设计工具,为系统设计人员架构和优化使用 Vicor 电源组件设计方法及高性能电源组件的端对端电源系统带来了前所未有的高灵活性。 满足复杂的电源需求 复杂而又紧凑的电子产品及系统已促进对更小、更高效、更低成本电源系统的需求。在力图推出最佳电源系统解决方案的过程中,电源设计人员不得不去分析令人困惑的拓朴、架构及产品。每一种替选设计方法都需要进...

Vicor 模块支持 Google 在 OpenPOWER 峰会上强调的架构
2016年04月07日

美国麻萨诸塞州安多弗讯–2016 年 4 月 7 日 – Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布进一步扩展其 48V 直接负载点 (PoL) 电源模块产品阵营。最新模块针对在高达数百安培负载电流下需要不足 1.25 伏工作电压的系统负载(CPU、GPU、ASIC 与 DDR 内存)进行了优化,与备选解决方案相比,可实现具有更高密度及更高转换效率的电源系统。这些新模块在坚固的纤薄 13 毫米 x 23 毫米 ChiP 中利用 Vicor 的正弦振幅转换器 (SAC) 技...

Vicor 公司推出支持功率因数校正、隔离与 Cool-Power ZVS PoL 降压稳压器的 AC 至负载点开发套件
2016年03月21日

2016 年 3 月 21 日美国麻萨诸塞州安多弗讯 - Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布推出其最新 AC 至负载点开发套件(ACPoLDKit)。该开发套件可帮助电源系统设计人员立即启动对具有业界最纤薄、最高性能、最高密度电源组件的完整电源系统解决方案的开发与评估,不会给设计实现其本身原型设计电路板、系统互连、能量储存及热管理组件带来任何麻烦和延时。ACPoLDKit 由 AC 前端 (ACFE) 底板及负载点 (PoL) 底板组成:ACFE 底板从 AC 线...

Vicor模块支持Google开放计算峰会(Open Compute Summit)发表的数据中心基础设施
2016年03月10日

Andover, MA – 2016年3月10日 – Vicor公司今天宣布其最新一代48V直接到PoL(负载点)电源组件。这些模块可以直接为低电压大电流的CPU、GPU、ASIC和DDR内存从48V配电母线供电,实现前所未有的功率密度、转换效率,降低系统配电损耗。由于在功率转换引擎、控制系统和模块化电源技术的进展,在2016 OCP 峰会上谷歌宣布了其推广48V服务器和配电基础设置计划,Vicor的最新48V模块被作为数据中心的标准。Vicor总裁兼首席执行官Patrizio Vinciar...

Vicor公司推出采用坚固底盘安装封装的具有隔离和功率因数校正的新型高密度AC-DC前端模块
2016年01月05日

Andover, MA – 2016年1月5日 – Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR)今天宣布,推出其采用坚固VIA封装的新系列高密度PFM® AC-DC前端模块新产品,该器件可在转换器安装中提供优异的冷却性能和多功能性。这些新模块采用通用AC输入范围(85 – 264VAC)、功率因数校正,以及完全隔离的24V或48VDC输出,并可以高达93%的效率提供400W的隔离、稳压、DC输出功率,提供了前所未有的127 W/in3功率密度(8 W/cm3)和体积小巧、9mm薄的VIA封装的...

2022 国际汽车设计工程展,2022 年 4 月 5 日 - 7 日
2014年02月13日

Vicor 将于 2022 年 4 月 5 日至 7 日在底特律举行的全球汽车工程盛会国际汽车设计工程展(WCX™)上首次发布三种新的 xEV 电气化方案。经过验证的 Vicor 解决方案采用了高密度的电源模块和电源架构,可将功耗降低高达 50% 。 针对三大电气化主题,Vicor 的演讲提供了创新的解决方案,可以节省封装空间和重量,并提供电源设计的便利性与灵活性。 Vicor 将在三个 WCX 会场发表演讲 用正弦振幅转换模块代替 12V 电源,创造 12V 汽车高压电池 主讲人:Patri...

Digi-Key 公司和 Vicor 公司宣布签订全球分销协议
2012年01月17日

2012 年 1 月 17 日,美国明尼苏达州小偷河瀑布市讯 — 日前,设计工程师公认拥有业界最大电子元件选择范围而且发货及时的电子元件分销商 Digi-Key 公司与 Vicor 公司宣布两家公司已签署全球分销协议。 Vicor 公司 提供高效、高密度配电架构的综合产品组合,其不仅可帮助客户高效转换和管理从墙上插头到负载点的电源,而且还可满足广泛的电源系统需求,包括性能极为重要的应用等。 Digi-Key 全球互联、无源及机电产品副总裁 Jeff Shafer 表示:“Vicor 以其创新、...